- 此次合作旨在通过产业联盟共同推进采矿业可持续发展之路以达成减排目标
- 双方努力加大资源投入,加快净零排放运输解决方案发展
- 作为重要技术供应商,ABB负责安托法加斯塔矿业的电气化,包括eMine™辅助架线系统
ABB与智利安托法加斯塔矿业公司签署了一份谅解备忘录(MoU),共同推动智利采矿作业的电气化和自动化来加快脱碳。此次合作旨在利用ABB的专长及其eMine™解决方案来开发和实施净零排放运输解决方案。

净零排放运输矿卡是全球采矿业实现脱碳目标的重要一环。ABB供图 
利用自动化, ABB eMine架线系统支持远程监测,从而优化能源利用并提高效率。ABB供图 
ABB eMine架线系统有助于减排降耗,可将传统柴油运输产生的CO2排放减少90%。ABB供图 
ABB eMine架线系统促进矿山电气化转型。ABB供图
采矿业正努力填补由于能源转型而加剧的铜需求缺口,同时应对自身运营的脱碳挑战。目前,已公布项目的预期矿石供应预计到2035年前仅满足70%的铜需求1。净零排放运输矿卡成为了全球矿山公认的一种关键的大规模脱碳解决方案。此次合作表明,ABB和安托法加斯塔矿业在推动采矿业电气化并制定行业规范方面迈出了重要一步。
秉承“发展矿业,共创美好未来”的宗旨,安托法加斯塔矿业引领脱碳之旅。该公司正致力于达成到2035年将排放量减少50%、到2050年达成碳中和的目标,目前已将范围1和范围2碳排放量减少92.8万吨2。通过在Los Pelambres矿场开展架线系统试点,该公司成为了采矿生态系统推广电气化解决方案的先行者。安托法加斯塔矿业预计电气化将为运输流程减排提供可行的解决方案,计划在未来数年内对电动矿卡和架线系统辅助供电技术进行测试。
ABB将通过eMine产品组合提供先进的技术解决方案,为安托法加斯塔矿业公司的脱碳路线图提供支持。具体而言,双方计划利用ABB的eMine咨询研究来论证全电气化矿山的技术 - 经济优化方案,对脱碳技术、矿山运营和设计的影响以及配电进行全面评估。
此外,鉴于净零排放运输矿车在实现温室气体减排目标方面的核心作用,ABB和安托法加斯塔矿业将与其他第三方合作加快开发净零排放运输解决方案。安托法加斯塔矿业将作为技术的先行者和试验基地,全面部署ABB的eMine架线系统。据悉,该系统能够在特定环境中减少高达90%的柴油消耗,同时降低能源成本和整体环境影响。除了短期减排外,还有助于采矿业在未来应用电池技术。
ABB矿山业务全球负责人 Max Luedtke表示:“我们在推动采矿业实现更可持续流程和运营方面志同道合,这是我们不断创新,突破界限的源动力。没有产业合作,采矿业减少环境影响就会举步维艰。作为该行业最大的铜企之一,安托法加斯塔矿业的支持对这一追求至关重要。结合ABB的整体eMine框架,这是朝着实现未来全电气化矿山和推动脱碳努力迈出的重要一步。我们将在合作之旅中全力以赴,开发更多的解决方案。”
Antofagasta Minerals是伦敦上市公司Antofagasta plc的子公司,也是全球最大的铜矿开采商之一。该公司在智利等美洲国家积极从事铜矿勘探。如今,其业务活动主要集中于智利,该公司在智利拥有并经营着4座铜矿。www.aminerals.cl。