- ABB和Salt X签署技术研发协议,助力水泥等减排困难行业脱碳
- Salt X的电弧煅烧技术在加热过程中采用可再生电力和碳捕获技术,彻底革新了工业煅烧工艺
- 除了提供自动化和电气化技术专长,ABB还成为了Salt X的股东
ABB与瑞典绿色科技企业Salt X 签署了一项合作协议以进一步推动电弧煅烧(EAC)技术研发。此外,ABB还将成为Salt X的股东。
两家公司均以其在排放密集型行业的电气化专长而闻名,例如现代建筑和过程工业所广泛使用的水泥和生石灰生产。如今,制造商们依赖化石燃料进行高达900℃的高温加热,并且没有现实可行的替代方案。
根据新协议,Salt X将进一步开发其创新型电弧煅烧炉(EAC)技术以将煅烧温度提高到数千摄氏度。这种等离子体解决方案彻底革新了工业煅烧工艺(将材料加热至高温的工艺),并使用可再生电力替代化石燃料进行加热,同时还能捕获排放的二氧化碳。ABB将为电弧煅烧炉(EAC)提供电气和控制系统,合力为市场打造强大的产品。本次合作旨在加快Salt X电气化和碳分离技术的商业化进程。

ABB将为Salt X提供控制和电气系统。ABB供图 
Salt X位于瑞典Hofors的测试和研发中心。Salt X供图
Salt X首席执行官 Carl-Johan Linér表示:“Salt X得到了一家在全球范围内拥有丰富的工业技术创新、推广和实施经验的完美工业合作伙伴,同时还获得了大笔资金注入,这不仅增强了我们公司的实力,还使我们能够进一步推进我们的增长计划。通过与ABB和其他合作伙伴携手,我们可以在席卷工业领域的电气化浪潮中显著提升我们的竞争力并占据领先地位。”
ABB过程工业业务单元 成长型行业全球负责人 Michael Marti表示:“ABB致力于加快水泥等排放密集型行业脱碳进程,同时为客户提供一流的解决方案,我们与Salt X的合作标志着这一旅程的一个重要里程碑。技术优势是双重的:在煅烧过程中用可再生电力取代化石燃料,同时实现低成本、高效率的碳捕获。这将成为抑制石灰生产碳排放的一种非常有效的方法。”
两家公司于2022年首次启动了煅烧工业过程的电气化合作。2023年,随着Salt X研究和测试设施(ECRC)的建成,双方的合作进一步加强。