2024年第四季度业绩综述
- 订单额为81亿美元,同比增长6%;按可比口径增长7%
- 销售收入为86亿美元,同比增长4%;按可比口径增长5%
- 运营利润为11.69亿美元,利润率为13.6%
- 运营息税摊销前利润为14.34亿美元,利润率为16.7%
- 基本每股收益为0.54美元,同比增长7%
- 经营活动现金流为15.37亿美元,同比减少19%
2024年全年业绩综述
- 订单额为337亿美元,与上一年持平;按可比口径增长1%
- 销售收入为329亿美元,同比增长2%;按可比口径增长3%
- 运营利润为50.71亿美元,利润率为15.4%
- 运营息税摊销前利润为59.68亿美元;利润率为18.1%
- 基本每股收益为2.13美元,同比增长6%
- 经营活动现金流为46.75亿美元,同比增长9%
- 资本回报率为22.9%
- 建议每股派息0.90瑞郎
|
关键数据 |
|||||||||
|
变化 |
变化 |
||||||||
|
(单位:百万美元,或另行标注) |
2024年 |
2023年 |
美元 |
按可比口径 |
2024年 |
2023年 |
美元 |
按可比口径 |
|
|
订单额 |
8,088 |
7,649 |
6% |
7% |
33,690 |
33,818 |
0% |
1% |
|
|
销售收入 |
8,590 |
8,245 |
4% |
5% |
32,850 |
32,235 |
2% |
3% |
|
|
毛利润 |
3,049 |
2,848 |
7% |
12,274 |
11,214 |
9% |
|||
|
占销售收入比例 |
35.5% |
34.5% |
+1 pts |
37.4% |
34.8% |
+2.6 pts |
|||
|
运营利润 |
1,169 |
1,116 |
5% |
5,071 |
4,871 |
4% |
|||
|
运营息税摊销前利润 |
1,434 |
1,333 |
8% |
9% |
5,968 |
5,427 |
10% |
11% |
|
|
占运营收入比例 |
16.7% |
16.3% |
+0.4 pts |
18.1% |
16.9% |
+1.2 pts |
|||
|
持续经营活动利润(税后) |
1,000 |
946 |
6% |
3,955 |
3,848 |
3% |
|||
|
归属于ABB的净利润 |
987 |
921 |
7% |
3,935 |
3,745 |
5% |
|||
|
基本每股收益(美元) |
0.54 |
0.50 |
7% |
2.13 |
2.02 |
6% |
|||
|
经营活动现金流 |
1,537 |
1,897 |
-19% |
4,675 |
4,290 |
9% |
|||
|
自由现金流 |
1,295 |
1,713 |
-24% |
3,937 |
3,667 |
7% |
|||
ABB取得了创纪录的销售收入、运营息税摊销前利润和利润率,我为团队的卓越表现感到自豪。展望2025年,我们预计将继续保持增长,通过持续推进ABB Way运营模式,进一步巩固我们在市场中的领先地位。
ABB集团首席执行官 马腾
CEO综述
第四季度,公司在损益表的几乎所有项目上均实现同比增长。全年自由现金流达到39亿美元,成功实现超越去年的目标。从环比来看,整体市场环境保持稳定,与往年第四季度类似,订单出货比低于1,订单量和利润率有所下降,与此前预期相符。
总体而言,市场保持良好态势,公司在第四季度实现了7%的订单可比增长,为全年圆满收官。这一增长主要得益于电气事业部的强劲表现,其中数据中心和电力板块需求尤为旺盛,建筑板块整体也呈现积极增长态势。离散自动化领域的市场需求环比保持稳定。与去年同期较低基数相比,机器人与离散自动化事业部的订单额有所增长。在经历了一段异常的市场波动后,该事业部通过增进客户沟通重新确认了订单储备。这导致部分订单取消,对当季订单增长产生了一定影响。我们预计,机械装备制造商的库存调整将在第一季度末或最晚在第二季度结束。过程自动化事业部连续第二个季度实现了良好的订单出货比,尽管面临大额订单高基数挑战,订单额较去年仅略有下降。运动控制事业部的短周期订单增长良好,但项目订单的减少抵消了部分增长。
我很高兴看到一些业务单元宣布了多项收购计划——这些收购完成后,预计每年将为公司带来约2亿美元的低碳解决方案相关收入。一些业务单元还对技术型初创企业进行了投资,涵盖工业仿真软件和电气基础设施的实时分析等领域。这些风险投资项目是公司自身研发工作的有效延伸。
ABB主要的研发力量专注于数字化、人工智能和软件领域。我们通过研发投资为客户创造价值,例如,生成式人工智能解决方案ABB Ability™ Genix Copilot,通过对大量实时生产数据进行情境化处理并提供可操作的洞察,帮助能源、公用事业和其他行业提高效率、生产力和可持续性。
ABB的另一项创新成果是中压不间断电源(UPS)产品HiPerGuard在数据中心领域获得订单。通过应用该产品,我们能够帮助客户重新设计下一代数据中心,降低复杂度、减少资本支出并提高能效,确保UPS与数据中心的无缝集成,更好地适应人工智能驱动的服务器机架功率需求增长。
2024年,ABB在销售收入、毛利率、运营息税摊销前利润及利润率方面均创下历史新高。运营息税摊销前利润率达到18.1%,进一步向目标区间的高点迈进。每股收益增长6%,自由现金流达39亿美元,自由现金流利润率提升至12%。尽管前一年同期的大订单基数较高,我们仍实现了可比订单额的小幅增长。总体而言,ABB团队取得了强劲的业绩,这充分体现了我们在市场中的强大竞争力、为客户创造价值的能力,以及持续提升内部效率的努力。
展望2025年,我们将继续推进ABB Way运营模式深入各业务单元,进一步践行权责明晰、透明公开、快速响应的发展原则。ABB强劲的资产负债表为收购活动提供了有力支持,我们在这一领域取得的进展令人鼓舞。基于已宣布但尚未完成的交易,我们有望实现收购带来增长的长期目标。此外,我们计划继续按照资本配置原则进行股票回购。尽管市场存在一定的不确定性,且目前美元升值导致汇率变化对报告数据产生了不利影响,但我们预计2025年仍将实现盈利能力的持续提升、良好的现金流以及积极的订单出货比。
董事会决定提议每股派发股息0.90瑞士法郎,高于上一年的0.87瑞士法郎。ABB还计划启动一项新的、规模更大的股票回购计划,最高可达15亿美元,持续至2026年1月28日。
前景展望
2025年第一季度,ABB预计销售收入按可比口径将实现中等个位数增长,运营息税摊销前利润率同比将基本保持稳定。
2025年全年,ABB预计订单出货比良好,销售收入按可比口径将实现中等个位数增长,运营息税摊销前利润率同比将实现增长。