ABB推出“RoboMasters”个性化培训应用程序

ABB推出“RoboMasters”个性化培训应用程序

  • 新推出的RoboMasters机器人技能培训应用程序使初学者和机器人高阶用户可以进行远程培训,从而弥合技能差距 
  • 该应用程序作为ABB线下机器人培训课程的补充,使用户在课堂以外实现持续技能提升

ABB今天推出了RoboMasters,这是一款全新的基于应用程序的培训工具,为学习编程和ABB机器人的操作技能提供了前所未有的灵活性。该应用程序提供了一系列模块化的ABB机器人培训课程,使任何经验水平的用户都能按照自己的节奏创建自己的学习路径。

“全球工业机器人运行数量已超过400万台,对于制造业、零售业等众多领域的企业来说,寻找具备机器人自动化技能的人才正成为其关键的竞争差异化因素。”ABB机器人客户服务业务负责人Michael Hose表示,“我们的RoboMasters应用程序提供了一种灵活且经济实惠的培训工具,为企业和个人学习和掌握机器人操作各方面所需的技能开辟了新的可能性。”

对于许多考虑引入机器人自动化的企业来说,培养内部机器人管理与操作技能可能是一大障碍。在ABB机器人公司对全球1650家公司进行的一项调查*中显示,34%的受访者将缺乏技能和对复杂性的担忧视为在其业务中引入机器人的障碍;其中29%的受访者表示,如果有相关培训,他们会重新考虑这项决定。

ABB作为机器人自动化培训领域的领跑者,每年有超过2.5万人在其全球40家培训中心学习相关课程。在这些线下培训课程的基础上,RoboMasters应用程序为用户提供了一个方便、易于使用的工具,用于创建和管理自己的学习路径。该应用程序的设计使其适用于任何技能水平的用户,通过提示与技巧视频、订阅推送和社区功能等,用户可以与同行和培训师交流讨论,从而为用户提供个性化的学习体验。

课程材料有50多种语言版本,并以多种形式呈现,包括互动课程、仿真练习和定制测试挑战,以提升用户的机器人专业技能。为了最大程度地提高用户参与度和互动性,该应用程序还采用了一些社交学习技巧,比如游戏化、竞赛、奖励、目标设定和排名等。与ABB的面对面培训课程一样,用户在通过课程单元内所有模块学习之后将获得证书,可作为其具备编程和使用ABB机器人能力的一项证明。

对于企业来说,将该应用程序作为机器人培训工作的一部分,可以降低或免去派遣员工参加线下课程的成本并避免工作中断,特别是对于距离ABB培训中心较远的企业而言。

该应用程序还可以作为ABB线下课程的复习课程,使往期学员能够利用提供的材料和学习功能进行练习,进一步提升技能。这不仅可以最大程度地提高参加ABB培训课程的原始投资回报,还为用户提供了可以持续了解最新发展和技能的途径。

有关RoboMasters的更多信息,请访问:new.abb.com/products/robotics/training/robomasters

center

参考文献: 

*ABB机器人公司于2023年对美国、英国、中国、德国、瑞典、意大利和瑞士多个行业的1650名用户进行了调查。调查涵盖的行业包括:科技、医疗保健和制药、工程、制造、汽车、食品和饮料、休闲、快速消费品和零售、运输和物流以及建筑等行业。


ABB 机器人与离散自动化
作为全球领先的机器人和机械自动化供应商,专注于提供机器人、自主移动机器人和机械自动化解决方案等全套产品组合,通过ABB自主软件设计与集成,为客户创造更高价值。我们致力于帮助汽车、电子、物流等不同领域、不同规模的企业增强发展韧性、提升运营效率、提高生产柔性,从而成就卓越典范;同时助其迈向互联、协作的未来工厂,实现更精益、更清洁的运营,创造美好未来。ABB机器人与离散自动化拥有超过1.1万名员工,遍布于全球53个国家的100余个地区。go.abb/robotics

ABB 是电气与自动化领域的全球技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业高效运营,提升能源效率与生产效率,促进可持续发展,成就卓越,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp