全球环保升级与能源转型进程加速,驱动电力设备绿色转型。在电网用户以及各制造商共同努力下,环网柜断路器功能单元的环保方案已在电网中大规模使用。然而环网柜作为配网末端的开关设备,单一的断路器方案难以满足各类用户的不同使用场景的需求,也会增加客户的投资支出。不断完善环网柜各类应用功能单元,对于环保型环网柜在各类用户中推广具有重要意义。
ABB压气式负荷开关的创新突围
在电力设备领域,SF6(六氟化硫)气体凭借优异的绝缘与灭弧性能长期占据主导地位,但其温室效应潜能值高达CO₂的24,300倍1,已成为全球减碳进程中的重大挑战。负荷开关方案在环网柜的使用中广泛应用,成熟的SF6开断的负荷开关以SF6为绝缘和开断介质,技术成熟,成本经济。
面对"环保性、经济性、高性能"难以兼得的行业困局,ABB创新推出的12kV Safe Air 压气式环保气体负荷开关环网单元,填补了中压环网设备领域经济型环保解决方案的空白,为电网绿色升级提供兼具技术可行性与经济性的创新路径。

ABB的压气式负荷开关采用创新的压气式灭弧结构,延续了经过二十多年市场验证的弹簧操纵机构,确保设备稳定可靠。其传动链强度符合新标准GB1985-2023,且采用高可靠性的电场设计,保证了其机械和电气性能。该产品能够与满足国网标准化规范的断路器柜灵活组柜,并支持灵活的共箱方案,使其能够满足多种应用场景和使用标准。此外,设备还具备灵活的扩展方式,可进行顶部或侧部扩展,并兼容ABB环网柜Safe Digital数字化解决方案,进一步提升了智能化水平。
三大核心技术突破:ABB压气式环保气体负荷开关的环保高效之道
1. 压气式灭弧技术
ABB的压气式负荷开关的灭弧装置由动、静主触头、弧触头和活塞组成,其工作原理是利用活塞压缩气体产生的超压来 “吹灭”电弧,开断负荷电流。在压气式开关合闸时,电弧预击穿发生在弧触头。在分闸时,电弧同样引燃于弧触头,整个合分闸过程的电弧作用都集中在弧触头上,降低了主触头的损耗,延长了设备的维护周期,提高了设备的使用寿命和稳定性,而且相对于采用真空泡串联或并联的开断技术,压气式灭弧技术触头结构更简单,更加稳定可靠。


压气式开关的开断过程:
- 主触头完全闭合。
- 动触头向下动作并压缩气体。
- 动触头先分离,弧触头后分离并产生电弧,同时带动压缩气体流向电弧区域。
- 气体流向电弧区域,并从电弧区域向上向下双向流出,快速熄灭电弧。
- 电弧被切断,动触头与弧触头均分开。
压气式技术已经在高压断路器中广泛应用, ABB创新地将压气式灭弧系统应用于12kV负荷开关单元,攻克干燥空气介质性能瓶颈,填补了该领域的行业空白。
2. 压气式开关的“驻点”设计,安全断电的“精准刹车点”
ABB压气式负荷开关的"驻点"原理通过精准控制气流与机械动作的协同作用实现高效灭弧。其核心在于利用气体动力学特性形成局部高压区,具体过程如下:
当开关分闸时,动触头带动活塞压缩灭弧室内的绝缘气体,产生高速气流吹向电弧。在触头分离过程中,随着动触头位移引发的气流通道截面积突变,高速气流速度骤降为零,动能瞬间转化为压力能,形成气体流速为零的"驻点"。此时产生的局部高压具有双重作用:一方面通过"热收缩效应"压缩电弧直径,增大电弧电阻;另一方面高压气体密度增加显著提升介质绝缘强度,有效抑制电弧重燃。
该设计通过机械运动与气流动力学的精准配合,在触头分离过程中创造更佳灭弧条件。如同精准的"气动刹车",既避免因动作过快导致气流能量不足,又防止动作过慢引发电弧持续灼烧。这种动态平衡确保了电弧能被熄灭,提升开关的分断能力。
3. 环保且经济的双优之选
ABB的压气式负荷开关采用干燥空气替代SF6,具有极低的泄漏率(≤0.01%),有效减少对环境的影响。该开关以干燥空气作为绝缘介质,干燥空气由19.5~23.5%的氧气及剩余的氮气组成,确保在整个产品生命周期内不会对环境造成任何危害。在保证设备性能的同时,压气式负荷开关采用了更简单高效的结构和设计,具有更高性价比。
解决行业痛点,助力绿色电力
在全球加速绿色转型的背景下,ABB将持续创新环保电力技术,推出适配新能源电站、智能电网、工业园区等多种应用场景的环保产品。未来,我们将提供更高效的绿色解决方案,助力电力行业实现可持续发展目标。ABB致力于以创新科技推动全球能源结构向清洁化转型,为构建绿色未来贡献力量。
参考文献: 1. GREENHOUSE GAS PROTOCOL-IPCC Global Warming Potential Values
ABB是电气与自动化领域的全球技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业高效运营,提升能源效率与生产效率,促进可持续发展,成就卓越,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com
ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn