ABB推出新一代气相色谱仪GCP100

ABB推出新一代气相色谱仪GCP100

  • GCP100为复杂气体混合物实时分析树立了新范式,同时以更高的准确性和数据可靠性为天然气、沼气、石油和石化行业的运营商提供有力支持
  • 支持60°-100°C 宽温域操作和ppm级的检测精度,使得GCP100 适用于更广泛的行业应用

ABB 推出了新型气相色谱仪GCP100,为天然气、沼气、石油及石化行业中的复杂气体混合物实时分析领域树立了数据可靠新范式。作为新一代GCPro系列的核心产品,GCP100能够帮助工厂操作员实时监测过程稳定性与产品质量。它通过革新传统过程分析方法,在保障安全可靠的同时,显著提升运营效率。

ABB 测量与分析业务单元分析仪业务线全球负责人 Jean-René Roy 表示:“ABB 的新一代气相色谱仪是融合了气相色谱技术和数字化方面创新的研发成果。我们致力打造未来工业气体分析新标杆——全新GCPro系列的诞生正是这一承诺的体现,今天 GCP100 的推出就是新的起点。60 多年来,ABB始终引领气相色谱技术发展,为流程工业提供实时气体分析解决方案。”

GCP100专为多元化的行业应用而设计,凭借出色的精度、创新数字化连接技术、更低样品与载气消耗以及优异能效表现,推动过程分析技术迈向新阶段。该设备在实现连续系统监测的同时,并不增加操作与维护复杂度。其模块化结构支持60°C至100°C(140°F至212°F)宽温域操作和ppm级检测精度,进一步拓宽了应用边界。

通过包括动态二维码与人工智能技术在内的软硬件协同创新,GCP100可最大限度减少维护导致的停机时间,降幅最高达75%。该产品配备4英寸手势控制触摸屏和专利模块化设计,在可维护性方面树立了行业新范式。

集成ABB人工智能驱动的My Measurement Assistant+与ABB Ability™ Genix Copilot技术,GCP100使操作人员可即时访问文档、故障代码和备件信息,实现高效诊断、预测性维护与设备状态监控的一体化运维。

GCP100气相色谱仪的设计功耗仅为12瓦,有效助力工业用户实现节能减碳目标。同时,设备采用更紧凑的保护箱/分析小屋适配方案,以及在某些情况下甚至无需保护箱/分析小屋的安装方式,显著降低对供热、通风和空调系统的依赖及相关配套成本。这一设计不仅有效减少初期资本投入,也使GCP100成为同类气相色谱解决方案,总成本更低。

ABB是电气与自动化领域的全球技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB 帮助各行业高效运营,提升能源效率与生产效率,促进可持续发展,成就卓越典范——即 ‘Engineered to Outrun’。公司拥有 140 余年历史,全球员工超过 10.5 万名。ABB 在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com

ABB的过程自动化业务为工业运营提供自动化、电气化和数字化解决方案,满足用户从能源、水和材料供应到产品制造与运输的广泛需求。ABB过程自动化事业部全球约2万名员工,凭借先进的技术和专业的服务,帮助流程工业、混合行业以及海事行业用户实现更精益、更清洁的运营,成就卓越典范。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp