被誉为“全球海事行业风向标”的2025年中国国际海事会展(Marintec China 2025)即将于12月2日至5日在上海举办,主题为“创新与合作,共促海事业可持续发展”。ABB将携旗下面向海事行业的多款电气化、自动化、智能化产品与解决方案亮相上海新国际博览中心 N1馆A区。
航运业作为全球贸易的支柱,承载着约90%的国际货物运输量,其温室气体排放约占全球总量的3%。随着国际海事组织(IMO)持续推进日益严格的脱碳监管,全球航运绿色转型已成不可逆转之势,业界共识加速凝聚,推动数智化技术与航运产业深度融合,加快清洁能源应用,持续提升船舶能效,已成为统筹安全、效率与减排目标的关键路径,重塑全球航运业的未来。
ABB在海事领域拥有深厚技术积淀。自20世纪50年代起,其前身企业便为船舶提供电机与推进系统;70年代,率先将交流变频驱动技术应用于船舶领域;80年代开创性地研发了电力推进系统,推动了现代船舶电气化与自动化的发展进程。近年来,ABB在航运领域确立了清晰的航向:以效率革命,驱动绿色未来,聚焦船舶电气化、自动化与数字化解决方案,加速行业提升效率与脱碳减排。
本届海事展上,ABB过程自动化事业部船舶与港口业务单元、机械自动化业务单元、运动控制事业部、电气事业部共同参展,带来面向行业的创新产品矩阵,多维度展示ABB“从桥楼到螺旋桨”、“从清洁能源到智能控制”的全链条解决方案,呈现其在提升船舶能效、降低碳排、智能控制、远程运维等领域的前沿技术与实践成果。
船舶能效跃升
ABB永磁轴带发电机 + ACS880 变频器
ABB电机、发电机与传动系统的全系列解决方案,为船舶行业从低碳迈向零碳有力护航。其中,ABB永磁轴带发电机系统有效利用主机的动力储备提高运行效率,相比从辅机获取动力的解决方案具有更优异的燃油经济性,船舶运营商可大幅提升燃油效率。据ABB测算,相较于传统解决方案,使用永磁轴带发电机技术可削减高达4%的燃油成本。
通过与ABB先进的ACS880变频器及直接转矩控制系统配套使用,该系统还能进一步提升混动应用的灵活性和功能性,并将燃料效率再提高1%。ABB ACS880变频器广泛应用于电力推进、轴带发电、余热发电、储能、脱硫洗涤塔等多种船舶与海洋工程应用场景。其采用紧凑模块化设计,具备自诊断功能,秉承坚固耐用的设计理念,在严苛环境中仍保持高可靠性与出色性能,助力船舶实现智能化、绿色化运营。
Azipod®吊舱式电力推进器
问世30余年来,ABB开创性的Azipod®吊舱式电力推进系统已成为高端科考船、渡轮和海工船等领域的行业标杆。该系统将电机置于船体外水下吊舱内,可360度全回转,显著提升船舶机动性、流体效率和运营经济性,相比传统轴系系统可节省20%油耗,并大幅降低噪声与振动。其创新的混合冷却系统将电机性能提升45%,且支持由蓄电池、燃料电池等多元能源供电,具备面向未来的能源兼容性。
2011年,为响应中国及亚太市场快速增长的需求,ABB在上海建成Azipod®吊舱推进器工厂,截至目前,已向海内外交付超过250套紧凑型Azipod®吊舱推进器。
Dynafin™直翼桨推进器
ABB Dynafin™直翼桨推进器是一种革命性的推进系统,灵感源自鲸鱼尾部的仿生运动机制,可显著提升船舶能效与操控性能。该系统通过一台主电机驱动大型水平转轮,转轮周缘配置多个垂直叶片,每个叶片配备独立电机控制,在推进与转向时实现高效复合运动,从而优化推进效率和操控精度。专业测试显示,ABB Dynafin™在18节航速下的开放水域效率高达81%,相较传统推进系统,应用于客船时可降低推进能耗达22%,大幅减少燃料消耗,助力航运业应对碳减排挑战。
固态断路器
SACE Infinitus固态断路器是ABB全球首款符合IEC 60947-2标准的固态断路器,赋能安全、节能的直流电力系统。该产品已获得DNV低压海事应用认证,帮助造船厂、设计公司和开关柜制造商实现直流配电和电气化的优势。该产品采用独特的半导体技术,检测和响应短路故障的速度是传统机械断路器的1000倍,响应时间小于20微秒,可近乎瞬时分断短路电流。其一体化设计集保护、通断/负载控制、电气隔离、监测/计量和通讯功能于一体,在保障安全的同时高效简化直流配电系统。
运行智能控制
DP2动力定位控制解决方案
全新的ABB DP2控制系统是一款技术先进、操作直观且用户友好的工具,简单易用,并能以简洁现代的方式为操作人员呈现所需的一切关键信息。该系统能够利用DP操作人员的反馈、事故日志分析结果及基于模型的控制算法,全面满足所有性能预期,在各个运行阶段均具备全面的控制能力,不仅显著提升复杂海况下的作业安全性,更通过数据驱动的决策支持,助力运营商提升运营决策水平。
AC500 PLC :船舶智能“控制专家”
ABB AC500 PLC 是船舶与港口自动化领域的智能“控制专家”,具备高可靠性、模块化设计和灵活扩展能力,可轻松应对复杂工况。该系统已获得多种全球主流船级社认证,符合IEC 61131-3标准,支持多种通信协议,广泛应用于推进控制、舱室管理、电力监控、压载系统及岸电连接等关键场景,是船东实现智能控制的理想之选。
贝加莱 X20 PLC
ABB贝加莱的X20 PLC及其工业PC均满足全球主要船级社认证,其产品与开发流程满足信息安全认证。凭借高性能与开放的高级语言编程,配合高精度电力采样、振动分析等专业模块。贝加莱为船舶提供在电力推进系统、清洁燃料发动机组、轴带发电机、全电动船舶控制、压载水管理、港口岸桥等关键设备提供智能控制与运行管理。在大型集装箱船、内河航运、豪华邮轮、码头等众多领域,贝加莱的控制系统为其提供清洁、安全与智能的运行保障。
AI智慧运维
AI船舶应用场景设计
ABB 贝加莱推出基于AI的产品化应用——M系列智能解决方案,包含MHelp与MDoctor两大核心应用。MHelp是基于大语言模型设计的AI产品,为船舶应用专门进行深度裁剪与训练,可快速实现故障分析与定位,提供运行问题分析推理与决策支持,显著提升运维响应效率;MDoctor是基于机器学习的预测性维护系统,通过持续监测关键设备的振动数据,实现异常预警、故障诊断、处置方案推送与自动报表生成,助力实现从“被动维修”到“主动预防”的运维升级。
运动控制计划性服务
ABB运动控制计划性服务为设备运行提供了一份“安心险”,融合预防性维护与重整服务,助力客户降低运维成本,延长设备使用寿命,保障系统高效可靠运行。
除了全面展示创新产品与解决方案,现场还设有沉浸式沙盘互动体验区,观众可通过触控屏幕亲身体验操作,直观了解ABB在船舶行业的多元化应用场景。同时,展区还将举办多场专业技术讲座,聚焦船用变频器产品应用、变频器网络安全防护、轴带发电机与变频器产品等热点议题,由ABB技术专家现场分享前沿实践,交流技术经验,共探绿色智能航运未来。
ABB与中国国际海事会展
中国国际海事技术学术会议和展览会(中国国际海事会展)服务海事行业40余年,已成为全球最具影响力的海事展会之一。ABB作为船舶与海洋工程领域电气化、自动化和数字化解决方案的技术领导者,多年来持续深度参与该行业盛会,将其作为展示前沿技术、深化与中国及全球客户合作的重要平台,共同推动绿色智能航运的创新发展。
ABB是电气与自动化领域的全球技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业高效运营,提升能源效率与生产效率,促进可持续发展,成就卓越,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。www.abb.com