ABB今日宣布推出Infinitus——一套专为应对AI数据中心持续增长的电力需求而设计的直流(DC)解决方案产品组合。该产品组合将加速直流架构在数据中心的应用,在提升能源效率,缩减电力基础设施占地的同时,提升可用计算能力。ABB预计其他高能耗行业也将迎来同样的转型。
国际能源署(IEA)预计,到2030年,全球数据中心用电需求将增长一倍以上;新增容量中,25%至40%或将采用直流配电。随着下一代AI芯片的部署,单机架功率需求预计将从目前的近200千瓦提升至1兆瓦及以上,数据中心需要转向直流供电架构,在满足性能需求的同时提升能源效率。采用800伏直流配电,可使基础设施布局更紧凑,同时消除传统交流系统中的冗余转换步骤,减少热量损耗。BCG与ABB最近联合发布的报告测算显示,直流配电可带来超过5%的能效提升,并增加计算机架可用空间。对于一个500兆瓦的数据中心而言,5%的效率提升可为创收IT负载增加25兆瓦电力,潜在额外收入超过3亿美元。与此同时,该效率提升一年所节省的电能,相当于为华盛顿特区供电近一周。
ABB电气全球总裁蒋培瑞表示: “ABB在多个行业积累了超过25年的直流技术经验。我们正与芯片制造商、超大规模数据中心客户、供应链伙伴和行业组织紧密合作,共同推进相关标准建设和高效直流架构的规模化应用。Infinitus 直流产品组合可为原生直流和交直流混合等不同数据中心架构提供关键技术模块,支持下一代AI芯片的高效供电。相关技术也有望在大型制造、可再生能源和船舶等能源密集型行业发挥作用。”
Infinitus直流产品组合将固态变压器、直流配电和保护等技术集成于从电源侧到机架侧的供电链路,其核心包括ABB 突破性的Infinitus固态变压器技术,可帮助客户减少占地并提升能源效率。作为同时拥有全球首款通过IEC认证的固态断路器和已投入生产的静态中压不间断电源(UPS)的主要电气化供应商,ABB为直流架构的电能转换、配电、保护和电能质量管理提供支持。
ABB Infinitus直流产品组合由五类关键技术模块构成:
· 中压供电系统:接入电网或现场发电系统,为数据中心提供稳定且具备韧性的电力供应;
· 直流电源与电能质量:完成交流至直流的转换,将电能转换环节移出数据中心白区;
· 直流配电:安全、可靠地输送电力,在更小占地内支持更高功率密度;
· 直流保护:针对直流过电流,为运维人员、AI服务器和相关硬件提供保护;
· 冷却系统优化:采用直流供电的变频器和电机,降低数据中心灰区与白区冷却系统的能耗。
ABB与客户携手合作,针对其特定的电力需求、设施布局和能源组合量身定制解决方案。这种合作伙伴模式确保每次部署均实现效率与可靠性的最优化。Infinitus直流产品组合以直流灵活性与传统交流系统互为补充,支持各类电力架构客户,同时为AI时代的数据中心带来卓越的效率、可靠性和可扩展性。
面向下一代数据中心,这一集成架构可支持未来AI芯片所需的高密度、高效率供电。随着多项核心组件计划于未来12个月内陆续投入生产,首批采用完整Infinitus 直流产品组合的原生直流设施预计将在未来2至3年内完成安装并投入运行。
此次产品组合的推出进一步深化了ABB与英伟达在800伏直流电力架构领域的持续合作。双方于2025年10月宣布携手开发面向吉瓦级AI设施的800伏直流电力架构。ABB拥有超过25年的直流技术经验,并在可再生能源、发电、储能、电机和传动等领域拥有700余项相关专利。
ABB致力于以电气和自动化技术,赋能可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业提升能源效率与生产效率,成就未来,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com
ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等业务活动,30家本地企业,1.3万名员工遍布于100余个城市。欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp