长达55公里的港珠澳大桥堪称一项挑战世界级难题的超级工程,它有力推动了珠三角核心区11个城市之间互联互通。这一跨越珠江出海口伶仃洋的跨海大桥采用桥梁和隧道结合的独特设计,已成为当地一座新的地标性建筑。ABB为这项宏伟的建筑工程提供了多项创新的解决方案。
2018年10月正式开通后,港珠澳大桥大大缩短了中国内地、香港及澳门的通行时间,将原来三小时的路程缩短为半小时。桥梁隧道混合通道的设计巧妙地避免了香港国际机场航班的干扰,通过修建6.7公里的水下隧道,确保船只可以在伶仃洋航道(世界上最繁忙的黄金水道之一)的畅通无阻。
隧道最深达48米,其操作难度令人望而却步, 通风系统是其中最关键的部分之一。为了确保在大量汽车尾气排出的情况下,隧道内部空气仍可供呼吸,施工团队在隧道行车洞的顶部安装了多组大型的悬挂式射流风机,这些设备可以在吸入洞外新鲜空气的同时将汽车尾气排出,实现隧道内外的空气循环。

开发适应各种严苛条件的高规格通风系统是ABB的专长所在。ABB的创新技术曾运用在瑞士阿尔卑斯山长达57公里的圣哥达基线隧道上,为隧道提供“肌肉和肺”,这也为ABB参与此类项目设计奠定了基础。ABB在圣哥达系统的工程安装和设计上积累了丰富的经验,从而能够高效地完成项目,并保障高度的可靠性。
应用于港珠澳大桥隧道排风系统的ABB中压传动产品采用无熔断器设计,其微秒级的关断时间比传统的快速熔断器快100倍,可大幅降低由熔断器引发的设备故障率,从而全面减少风机的能源消耗和机械磨损,延长设备使用寿命。ABB两款设计紧凑、性能可靠的低压低功率传动产品则被应用于人工岛楼宇的暖通空调系统和供水系统中。
ABB组架式和柜式两种电容器成套装置被安装于人工岛海下变电站,为包括悬挂式射流风机在内的整个海底隧道用电工程有效补偿无功功率,提高功率因数和用电效率。ABB还为该项目提供了包括GIS开关柜、多种变压器以及变电站自动化系统在内的电力产品与解决方案,极大地提升电能效率,并确保了高质量的电力传输及设备的正常运行。

此外,ABB还向这一世界级项目提供了各种中低压配电产品、系统和服务,包括气体绝缘开关设备以及控制产品,涵盖信息通讯、电气安全和建筑功能自动化等领域,帮助大桥不同功能区实现可靠的电力监控和能源管理,支持这座跨海大桥的高效、可靠、环保、低维护成本的运营。
作为世界上最长的跨海大桥,其意义不止于此。港珠澳大桥联通珠江东西两岸,有望促进粤港澳大湾区的进一步发展。粤港澳大湾区是一个拥有7000万人口,国内生产总值达1.5万亿美元的巨大市场。
ABB集团亚洲、中东及非洲区总裁顾纯元博士表示:“很荣幸ABB能够参与这一非凡的世纪工程,为港珠澳大桥提供一系列领先的产品、解决方案以及服务。ABB始终致力于成为中国客户的优选合作伙伴。未来,我们将继续努力支持中国交通基础设施的快速发展。”
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电网、电气产品、工业自动化和机器人及运动控制领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过130年的创新历史,ABB技术全面覆盖电力和工业自动化价值链,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景,谱写行业数字化的未来。作为ABB国际汽车联盟电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴,ABB也积极投身未来可持续发展,拓展电动交通技术疆界。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.8万名员工遍布于142个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。http://new.abb.com/cn