TOSA闪充电动公交累计行驶50万公里

TOSA闪充电动公交累计行驶50万公里

TOSA闪充电动公交在日内瓦运行超过一年,使用该技术的首辆长达24米的全电动公交即将在法国南特投运

在过去的一年多时间里,得益于ABB闪充电动公交解决方案 (TOSA),日内瓦整个城市变得更加环保。使用这一解决方案的电动公交在日内瓦的行驶里程已达到创纪录的50万公里,运送乘客数百万人次,降低逾1000吨碳排放量。

TOSA是专为高频次、高容量公交线路开发的一种用于可持续、大规模交通运输的突破性技术,该闪充技术和车载牵引系统均由ABB研发。TOSA解决方案不仅环保,而且能确保公交车辆不会因为等候充电而排起长龙。TOSA可以降低电动公交车辆需求总量,而且更易于进行线路部署。不到一秒钟,即可完成电动公交与高架大功率充电导轨连接;在沿途车站充电仅需20秒。充电的同时,乘客可以上下车。

“这是一个能够为未来城市提供可持续交通解决方案的完整系统,日内瓦有幸成为使用该系统的全球首个试点城市。” 日内瓦公共交通系统运营商、日内瓦公共交通局(TPG)董事长 Anne Hornung-Soukup说道。

随着TOSA技术在瑞士日臻成熟,ABB即将把这个闪充电动公交解决方案带到法国南特(Nantes)。全长24米的全电动公交汽车即将在南特正式投运,并且完全依靠电池运行。

“我们非常高兴成为电动出行领域的领导者,让这种运用创新闪充方案的公交车加入南特市现代公共交通系统,“法国公共交通运营商Semitan技术总监Stéphane Bis表示。

由车辆制造商HESS提供的全新电动公交车队将行驶在快速公交线路上,将南特市的历史中心与卢瓦尔河南岸的城市相连。届时,客运量将增加35%,每小时能够为约5千位乘客提供可持续的运输服务。没有高架电缆,TOSA几乎不会影响城市原有景观。

ABB电网接入业务负责人Patrick Fragman表示,“我们非常荣幸能够与合作伙伴携手开发出如此独特的技术,共同推动未来交通出行的变革。”

EN

分享文章

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp