ABB发布环保型高压断路器

ABB发布环保型高压断路器

使用AirPlus™和最新柱式断路器技术的环保型柱式断路器产品是六氟化硫(SF₆)断路器的理想替代产品

自19世纪末以来,地球的温度平均上升了约0.9摄氏度。仅在过去的十年中,南极洲的冰损就增加了两倍[1] 。因此,公用事业和工业领域急需应对全球变暖。

在电力工业中,六氟化硫气体(SF6)由于其优异的绝缘性和灭弧性能已被广泛使用了数十年。 然而,六氟化硫属于温室气体,ABB一直致力于寻找其替代品。

2019年4月,在汉诺威工业博览会期间,ABB发布了145 kV AirPlus™柱式断路器,这项技术代表了ABB在高效环保领域取得的创新突破。 柱式断路器使用基于二氧化碳(CO2)的气体混合物替代六氟化硫作为绝缘和灭弧介质。该技术旨在保护电网,防止停电,并最大限度地减少对环境的影响。

与六氟化硫相比,新型AirPlus™柱式断路器减少了近100%的全球变暖潜势(GWP)。以二氧化碳当量表示的全球变暖潜势测量了气体在100年的时间范围内,在大气中捕获的热量。基于ABB已运行数十年的行业公认的高压断路器技术,新型AirPlus™柱式断路器可在相同的空间要求下提供出色的开关性能。与生命周期管理需要谨慎处理和报告库存的六氟化硫不同,新型AirPlus™柱式断路器更加面向未来,并且符合环境法规的变化。

“这项技术是我们高效环保高压产品的最新成员,也是我们降低对环境影响的又一座里程碑,”ABB电网事业部高压产品业务单元负责人韩柏鹤(Markus Heimbach)表示, “我们已经在遍布世界的项目中应用了各种环保型解决方案,如72.5kV柱式断路器和170 kV气体绝缘开关设备。”

这项技术还可用作隔离断路器(DCB),让断路器功能与隔离开关功能集成一体。隔离断路器可以在紧凑的空间内实现设备的高可用性和可靠性。

[1]来源

相关链接

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp