- ABB将于今年10月在美国休斯顿的德州医学中心成立新的医疗保健研究中心,为医疗实验室和医院安装先进的协作机器人
- 位于德州医学中心创新园区的新机构将专注于开发非手术医疗机器人系统
- 到2025年,非手术医疗机器人在全球市场预计将达到近6万台,接近2018年的四倍
ABB宣布将协作机器人引入医疗实验室,将在位于美国德克萨斯州休斯顿的德州医学中心创新园区设立一个全新的医疗保健研究中心。
ABB宣布将协作机器人引入医疗实验室,将在位于美国德克萨斯州休斯顿的德州医学中心创新园区设立一个全新的医疗保健研究中心。 该中心将于2019年10月启用,是ABB首个专为医疗保健领域设立的研究中心。ABB研究团队将在德州医学中心园区与医务人员、科学家和工程师共同开发非手术医疗机器人系统,包括物流和下一代自动化实验室技术。
ABB集团机器人及离散自动化事业部总裁安世铭说:“在休斯顿开发下一代实验室工艺,将加快医疗实验室的人工工作流程,减少并消除实验室工作中的瓶颈,提高安全性和一致性;这尤其适用于高科技的新疗法,比如德州医学中心首创的癌症疗法,目前这种疗法的测试流程需要耗费大量人力和时间。”

现阶段,能够获得治疗的病患数量受限于高水平医学专家的紧缺,专家们日常需要投入大量时间进行重复性的低价值工作, 如准备载玻片和离心机装料。通过使用机器人使这些任务自动化,将使专业医疗人员能够专注于更高技能和更富有成效的工作,从而显著加快测试流程,最终帮助更多的人接受治疗。
ABB对目前大量的医学实验室人工流程进行了分析,预计通过采用自动化手段,每年进行的测试数量将会增加50%。培训机器人完成重复性流程将会减少相关人员需求,并减少对人体造成的重复性劳损。
随着世界人口老龄化,各国医疗支出占国内生产总值的比例不断增加。通过自动化提高医疗效率,不仅能够提高病人护理质量,还能缓解因上述问题产生的一系列社会、政治和财政挑战。ABB的一项内部研究显示,到2025年,非手术医疗机器人市场预计将达到近6万台,接近2018年的四倍。
ABB协作机器人能够安全、高效地与人类并肩工作,无需安全防护栏。目前,ABB协作机器人已经应用于世界各地的食品饮料实验室,对于医疗机构也同样非常适用。这些机器人将能从事一系列重复、精细和费时的工作,包括加药、混药和移液任务,以及无菌仪器装配和离心机装料与卸料。
休斯顿是全球医疗技术研究的重要城市,德州医学中心创新生态系统是ABB新医疗保健研究中心的理想选择。由20人组成的ABB机器人团队将在这一全新的面积为5300平方英尺(500平方米)的研究设施中办公,该设施将包括一个自动化实验室和机器人培训设施,以及与创新伙伴共同开发解决方案的会议空间。
“这一合作关系令人兴奋,德州医学中心此次通过成为ABB机器人进入医疗领域的中心,将继续推进与前沿行业伙伴的创新合作。”德州医学中心总裁兼首席执行官Bill McKeon说,“在这样一个年均1000万病人的城市中运营一个医疗城,必须优先考虑效率和精准度,并开发出易于复制的流程。通过与ABB开展合作,利用首创的研发设施,在医疗领域开发机器人解决方案,德州医学中心正致力于实现这一目标。”
“我们很自豪能与世界领先的合作伙伴共同开发针对未来医院的协作机器人系统,并在真实的实验室中进行测试,以确保为专业医疗人员带来价值。与此同时,我们将推动创新,以改变全球医疗实验室的运作方式。”安世铭表示,“ABB长期发展战略的一个关键要素,在于持续对服务机器人领域进行投资和创新,将我们的自动化专业知识引入医疗保健等新领域,并在汽车和电子行业业务基础上不断开拓市场。”
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,为数字化行业提供全面的产品、服务与解决方案。基于超过130年的创新历史,ABB成为以客户为中心的数字化行业领军者,拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化,以及通用的ABB Ability™数字化平台。ABB领先的电网业务将于2020年转让给日立集团。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,44家本地企业,近2万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。http://new.abb.com/cn
ABB机器人是工业机器人、协作机器人及先进的数字化服务的开拓者。作为全球领先的工业机器人技术提供商,ABB机器人在53个国家、100多个地区开展业务,全球累计装机量40余万台,涉及广泛的行业和应用领域。ABB致力于帮助客户提高生产柔性、效率、安全和可靠性,助其走向互联、协作的未来工厂。www.abb.com/robotics
关于德州医学中心创新园区:德州医学中心是全球最大的医疗城,处于生命科学发展的前沿。德州医学中心汇聚了最杰出的医学人才,员工数量超过10.6万名,致力于跨机构合作、创造和创新。德州医学中心园区面积超过5000万平方英尺,每年接待1000万名病人,实施多达18万例手术,处理超过75万次急诊,实施近1.4万例心脏手术,接生超过2.5万名婴儿。除了病患护理,德州医学中心每天都在通过其广泛的合作机构网络拓展临床研究的边界,针对当今复杂的医疗健康问题开发有效的卫生政策解决方案,同时开发一流的数字化健康应用和医疗设备。更多信息,请访问www.tmc.edu。