ABB近日宣布将首次为日立提供ABB Ability™ Network Manager市场管理系统 (MMS),运用该软件方案协助打造日本电力交易市场体系。该市场管理系统包括一套先进的应用程序和一个现代的IT平台,支持多种市场相关功能,并将根据电力交易市场的具体需求提供相应的解决方案。该体系由东京电力公司和日本中部电力公司代表日本输电系统运营商联合开发。

日本电力交易市场预计将于2021年4月建成,ABB 市场管理系统将为其交易提供平台。日本的电力系统正在进行转型升级,通过应用这种先进的数字解决方案,电力公司可以实现高效便捷采购,达成电力供需平衡。除了提高市场效率,该系统还将有助于提供稳定可靠的电力供应。
ABB电网自动化全球负责人Massimo Danieli 表示:“日立和ABB将通过开发ABB Ability™ Network Manager市场管理系统,实现日本电力交易市场的高效可靠运行。两家企业深厚的合作伙伴关系将助力日本电力系统的发展,加速更坚强、更智能和更绿色电网的数字化进程。”
ABB 市场管理系统已经为欧洲和北美电力交易市场提供了开创性和创新性的解决方案。事实证明,这一解决方案不仅可以确保电力系统的高效和可持续运行,同时还能保证电力系统的可靠性。
日立和ABB于2017年12月签订了合作伙伴协议,并开启了包括ABB 市场管理系统在内的多项软件解决方案的合作。基于这一协议,日立和ABB承诺将共同推动日本电力系统的数字化进程。双方将强强联合,共同支持日本电力和能源公司发展。日立公司在为日本提供各种电力设备和电力系统过程中,积累了丰富的技术经验。而日立和ABB的合作则结合了日立的行业专长以及ABB成熟的软件技术。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,为数字化行业提供全面的产品、服务与解决方案。基于超过130年的创新历史,ABB成为以客户为中心的数字化行业领军者,拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化,以及通用的ABB Ability™数字化平台。ABB领先的电网业务将于2020年转让给日立集团。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,44家本地企业,近2万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。http://new.abb.com/cn
相关链接: