从 9 月 6 日到 11 日,ABB 在柏林展会上展示一系列的全新产品解决方案,把智能家居的安全性和舒适性提升到一个新水平。主要亮点包括新推出的 ABB-free@home® Alarm-Stick报警装置以及经认证的 Sonos 与 ABB i-bus® KNX 系统的集成。ABB 还将展示其全新开放式 API 平台的应用范围,通过该平台,可将数百个第三方应用程序和解决方案与 ABB 技术进行集成。
ABB 旗下公司 Busch-Jaeger 的展览空间设于 2.2 号展厅 211 号展位。作为一家技术领军企业,ABB 将展示其全新开放式 API 平台如何提供中央门户,吸引开发商使用可与 ABB 智慧建筑生态系统集成的不同 API。

ABB集团智慧建筑业务单元负责人Oliver Iltisberger 解释道:“数十年来,ABB 一直坚守在加速智能家居技术发展的最前沿。我们都知道,当人们谈到‘家’时,总离不开安全性和舒适性这两大因素。所以我们决定开发全新改进解决方案,努力将智能家居生活提升到一个新水平,让客户能够借助 ABB 技术实现安全、智能和可持续的生活方式。”

ABB 展示的主要亮点包括:
ABB-free@home® 智能家居系统的新颖性和增强功能
ABB-free@home®智能家居系统问世后表现非凡,其组件的安装量在全球达到近 500 万个。用户可以通过应用程序远程控制所有 ABB-free@home® 功能。地理围栏功能可为住户进入或离开指定区域设置预定义的场景。例如,当所有住户都不在建筑物内时,启用全关闭功能。
该家居自动化系统可提供超过 60 种功能,每个系统最多可集成 150 台设备。ABB-free@home® 可进行有线和无线连接,搭载用于第三方系统集成的 ABB 全新 API 平台,让家居自动化变得前所未有的简单。
危险检测
ABB 推出的全新组件 Alarm-Stick 提供了全面的防火解决方案,将 ABB 的烟雾、热量和一氧化碳 (CO) 探测器集成到 ABB free@home® 智能家居系统中。Alarm-Stick 通过 USB 连接到 ABB-free@home® 的无线接入装置,采用 VdS 3515 认证的探测器协议与探测器进行无线通信,让集成过程异常简单。
当火警响起时,房屋的所有探测器都会发出声音反馈,同时将推送通知自动发送到住户的手机*,告知报警原因(火灾或一氧化碳)以及检测到报警事件的具体房间。还会提供其他可以采取的措施,包括打开所有灯或打开百叶窗。 MyBuildingsTM 门户远程访问服务的用户还可以收到异地通知。
升级连接。使用 ABB 新推出的 2.0版无线接入装置,可以在简单易用的 ABB-free®home® 系统中连接多达 150 台有线和无线设备。还可以为住户提供调试界面和完全可视化操作,包括照明、供暖和通风以及启用云服务。
入侵报警系统。ABB-secure@home 可以与 ABB-free@home® 连接,形成一个加强智能家居安全性的应用系统。
ABB-secure@home 是一个简单易用且人性化的住宅用入侵报警系统。作为一个全面的无线安保系统,它可以为家居提供由内而外的保护,免受非法闯入以及洪水或火灾等事故的影响。位于系统核心的 ABB-secure@home 中央单元进行配置,与 ABB-free@home® 应用程序轻松配合使用。通过简单易用的 ABB-free@home® 应用程序添加遥控器,无论住户身在何处,都可以完全控制自己的家。
防入侵系统基于 868.3 MHz 频段的无线技术,采用私有协议,128 位加密强度,可用于所有布防和撤防控件的独特滚动码。
KNX 的新颖性和增强功能
超凡声音技术。ABB 的 Busch-ControlTouch® KNX 应用解决方案为全球首创,已通过官方认证,可与 Sonos 无线扬声器集成。通过简单易用的 iOS 、Android和Windows 应用程序,可以将智能手机、平板电脑和 Apple Watch 变成 KNX 系统的实用遥控器。
通过文本转语音 (Text-To-Speech) 功能,Sonos 扬声器可读出输入到 Busch-ControlTouch® 设备中的命令 。在发生特定事件时,例如当门铃响起,或探测器感应到有人接近,Sonos 扬声器会调低音量或播放指定的曲调,这是首款“Work with Sonos”的 KNX 产品,提供集成以支持旁白 (Voice Over) 和文本转语音 (Text-To-Speech) 功能。
此外,除了与Sonos的最新集成,该装置还拥有许多新特点,例如可视化室内图片和小按钮控制,16个内部室温控制器以及更简单的调试方式,这都是通过内置向导实现的。Busch-ControlTouch® KNX还具有灯光调节和开关、百叶窗控制以及场景使用功能,并且可以集成 IP 摄像头、Sonos 扬声器和飞利浦“秀” 灯。
新型开关,实现更智能未来ABB 产品在德国开发和制造,遵循最高质量标准。公司即将推出的新一代开关执行器将进一步巩固其市场地位。
新产品组合可保证 ABB i-bus®KNX 在安装中实现不同电气负载的可靠切换。从 Combi 系列的推出开始,ABB 便特别注重将灵活性与紧凑设计相结合。新型 Combi 执行器可实现紧凑型设备的开关和明暗调节功能,非常适合住宅项目的动态需求。这些组件可随时进行数字应用,便于未来进行功能扩展,打造更智能的生活。 该系列产品额定电流为6A,10A和16 A,每个装置具有8,16和24个开关输出。
更清晰显示。 在智能建筑中,数据会通过全新 ABB i-bus® KNX 物联网仪表板向云端传输,可更清晰地显示系统的运行情况。仪表板简单易用,可以控制建筑内的所有功能,包括照明、百叶窗和供暖。使用 ABB 开放式 API 可以实现更多的 KNX 功能,减轻电气安装人员的工作,让最终用户的生活变得更轻松。通过开放式 API 平台,还可以将数千个品牌和应用程序集成到您的智能建筑中,将舒适性、能效和安全性提升到一个新水平。
ABB-Welcome IP – ABB-VideoControl – ABB-AccessControl
ABB 的全新解决方案采用 IP 连接,提供全面且易于调试和使用的楼宇对讲系统,增强家居安全性和通信功能。该系统可实现门控、访问控制和视频监控之间的互动。更重要的是,这些解决方案通过我们的新型 ABB-Welcome IP Touch 7” 面板与智能家居集成,在不久的将来还可实现建筑自动化控制集成。
只要解决 IP 连接问题,建筑物之间的距离就不再是问题。该系统可以进行扩展管理 900 栋互联建筑物,每栋建筑物最多可容纳 2,000 套公寓。
即将推出的 ABB-VideoControl 视频监控系统可与不同的摄像头配合使用,全天侯传送播放视频,支持远程访问。视频可以存储到本地网络硬盘录像机 (NVR) 或云端。此外,还可以远程访问门锁。
即将推出的 ABB-AccessControl 将使门控变得更智能。嵌入式 RFID 芯片可以通过应用程序远程开门,也可以根据预设时间自动开门。ABB-AccessControl 还具备全面的访问权限管理、时间配置文件和日志信息,是您个人出入的理想系统选择。
ABB AbilityTM 支持的 MyBuildings 门户
ABB 推出现有 MyBuildings 门户的增强版,由 ABB AbilityTM 提供技术支持,安装人员可以根据需要轻松选择合适的组件。
2019 年,ABB 的 MyBuilding 门户将增加多项新服务,包括 ABB-Welcome IP 的远程控制及管理、ABB-VideoControl 的云存储。这些新服务可以成功实现远程操作和视频流功能,对闭路电视视频和项目数据的在线存储。
ABB 还会为不同国家推出 智能家居配置器,以增加对安装人员的支持。该配置器应用程序可以为 ABB-free@home® 灯具开关、插座和组件的选择提供便利。产品在美国成功推出后,德国版将于 IFA 2019 展会上展示。
智能家居和建筑物的无限连接
ABB 全新开放式 API 平台不仅只是解锁智能家居领域的潜力,它还将成为智能建筑领域中的一项重大创新,为 ABB 解决方案在未来轻松无缝集成第三方应用程序提供无限可能。
Iltisberger 补充道:“凭借最新的增强功能,ABB 现在可以向市场提供全面的智能家居解决方案。随着全新开放式 API 平台的推出,并凭借与 Sonos、Amazon Alexa、博西家电、美诺Miele 以及 飞利浦‘秀’产品供应商 Signify 之间的稳固合作伙伴关系,我们完全有能力带领智能家居自动化迈入一个新阶段,让我们未来的生活空间变得更舒适、惬意、环保和安全。”
来源:1 Juniper Research
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动行业数字化转型升级。基于超过130年的创新历史,ABB以客户为中心,拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化,以及ABB Ability™数字化平台。ABB电网业务将于2020年转让给日立集团。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,44家本地企业,近2万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: