ABB多款智能家居解决方案亮相2017安博会

开创性技术领导者展示其在智能建筑行业领先的技术成就

深圳,2017年10月30日--今天在深圳开幕的"2017中国国际社会公共安全博览会"上, ABB全面展示其智能建筑领域的数字化技术,其中包括全数字楼宇对讲系统出入管理、ABB Welcome IP全数字智慧社区、全高清数字智能家居、非住宅智能门禁、i-bus智能建筑控制系统、i-家无线智能家居系统、i-家有线智能家居系统、开关插座等创新解决方案。

center
center

ABB中国电气产品事业部建筑电气产品业务单元亚太区负责人王中丹表示,"伴随中国城镇化及低碳城市的建设持续推进,智能建筑行业迎来更广阔的市场前景。ABB凭借在智能配电、电气安全、楼宇智能控制、能源效率等领域的技术优势和数字化解决方案,满足工商业和居住建筑的业主和最终用户对安全、智能、舒适和绿色的要求。"

在本次展会上,厦门ABB振威电器设备有限公司总经理洪佳雄因其行业影响力、个人领导力及产品创新力,获得由安博会组委会、全球安防联盟颁发的2017年"第五届全球安防贡献奖"。厦门ABB振威电器设备有限公司是ABB智能楼宇对讲产品的全球研发和制造基地。

ABB展示的ABB Welcome IP全数字智慧社区解决方案,具有开放的产品平台,不仅可以接入ABB i-bus智能建筑系统、ABB i-家智能家居系统、ABB楼宇对讲、ABB智能门禁、ABB安防报警等ABB自有系统,亦可接入第三方智能家居、智能环境、视频监控等产品,并通过云服务器进行连接。用户可以通过智能手机、平板电脑等设备实现安防、灯光、温度、通风、遮阳、电动门窗以及电器等的中央控制、移动控制、远程控制,轻松打造舒适智能的家居环境。例如,回家前,可用手机预先开启桑拿设备,一到家即可享受桑拿的温暖;就寝前,可一键关闭住宅内所有的灯光和电器,遇可疑声响,可一键开启整个住宅的灯光。

ABB i-家无线智能家居系统采用全球领先的无线自动组网通信技术,可与ABB Welcome IP全数字智慧社区解决方案无缝对接。用户无需单独布线,直接安装智能开关和插座即可使用。通过智能手机的应用程序,用户可以随时随地控制家中的灯光、地暖和家用电器。现场观众可亲临i-家虚拟现实(VR)体验区,身临其境体验智能家居营造的舒适环境。

目前,全国各大城市的新建办公楼及商业楼宇积极向智能建筑方向发展,这意味着公共建筑的智能化已经成为现代建筑的标准配置。由于公共建筑通常人员密集,这就对应用其中的智能系统提出了更高的要求,系统稳定性、操作安全性、功能实现率和智能化水平都是需要重点关注的问题。ABB i-bus®智能建筑控制系统,采用KNX总线标准,通过对建筑内各种末端电气设备的有机管理,实现对建筑的灯光、温度、通风遮阳环境的最佳控制,在保证舒适的同时,减少能源消耗。在北京首都机场3号航站楼项目的应用过程中,该系统使照明部分能源节约达到20%以上。

ABB全新轩致系列开关插座亦在展会亮相,其超大按键和无边框设计,带来了无拘无束的时尚与雅致。不仅如此,它还采用超高抛光工艺,辅助以急冷急热技术及进口高分子PC材质,触感细腻且不惧划痕,满足中国新兴家庭对高品质产品的需求。

ABB支持中国智能建筑行业的发展。凭借可靠的产品、先进的技术、创新的理念、完善的服务,ABB的产品和技术广泛应用于国家级形象建筑,其中包括众多体育场馆、机场、高级住宅、别墅及星级酒店。代表性建筑包括鸟巢、水立方、北京首都机场T3航站楼、天津火车西站、上海汤臣一品高级公寓、世茂佘山庄园、深圳京基100瑞吉酒店、北京电视台、国家图书馆等。

2017中国国际社会公共安全博览会于10月29日至11月1日在深圳举办。目前该展会已经成为全球规模最大的安防展会,同时也是亚洲最权威、最具影响力的安防展会。本届安博会展会面积达11万平方米,预计专业观众人数将超过13万。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.2万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:

center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp