2017年6月28-29日,ABB将在杭州举办的"ABB电力与自动化世界"活动上隆重介绍一系列应用于轨道交通领域的新产品和解决方案,为5000余名与会嘉宾带来一场精彩的视听技术盛宴。
环保型开关设备
ABB一直致力于为客户提升价值的同时节能增效、保护环境,为了减少SF6气体对气候的影响,ABB中压业务单元开发了新型环保型开关设备,包括采用干燥空气绝缘的环保型环网柜Safe Air和 ZX0 Air,以及应用于轨道交通配电领域的创新型环保气体绝缘开关柜ZX2 AirPlus。这一系列产品不仅保留了原有GIS产品紧凑、可靠、安全的全部优点,同时能够实现减少99.99%以上的GWP(Global Warming Potential,全球变暖潜能),节能增效,绿色环保。采用干燥空气替代SF6作为绝缘气体,主绝缘不依赖固体绝缘,长期稳定,有效保障人员安全;无需安装SF6监视仪及排风管道,大大降低客户的项目投资成本。
直流成套开关设备,直流轨旁牵引供电系统解决方案和制动能量管理系统
ABB中压业务单元于今年5月份正式推出DCGear直流成套开关设备和 ABB ENVILINETM整流器和制动能量管理系统,这是ABB集团针对现代城市轨道交通牵引供电系统全系列的产品的重要补充,也是一个里程碑式的突破,对推动行业持续创新,全面满足市场和客户需求具有重要意义。
DCGear直流成套开关设备是ABB集团为提高直流供电系统的稳定性和可靠性而专门研发的直流成套开关设备,可广泛地应用于地铁、有轨电车以及矿山有轨运输等直流牵引供电系统中,实现对馈线,接触网或接触轨等设备的电能分配、测控和保护。
ABB ENVILINETM家族产品可以提供城市轨道交通直流供电系统解决方案,轻松实现交流电能和直流牵引电能转换,同时制动能量管理系统可以降低高达30%总能耗。这两款新产品的发布意味着一个全新时代的开启,充分诠释ABB为持续推动全价值链本土化所做的不懈努力。
在此次ACW盛会上,ABB中压业务单元将携以上亮点展品,配合3场主题演讲,详细诠释设计理念及为客户带来的有效价值,致力于为现代交通运输行业提供安全,可靠和环保的产品和解决方案,为实现通过技术创新引领世界砥砺前行!
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.2万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: