2014年初,ABB低压在华推出三个全新系列的开关插座产品,它们是"德灵"、"欧悦"、"由雅",全面满足不同细分市场的客户需求。
ABB"德灵"系列开关插座采用独特的外形设计和持久的LED技术,即使在不激活状态也能提供恒定的照明指示,适用于酒店、公寓及家庭装修。

ABB"欧悦"系列开关插座由欧洲著名设计师设计,采用优质不锈钢材质和先进金属表面处理技术,超薄直线条搭配英式大翘板,适用于酒店、公寓及家庭装修。

ABB"由雅"系列开关插座采用全新钢架结构,搭配超凡弧面设计,带来如陶瓷般晶莹效果,特别适用于家庭装修。

如欲了解更多,请登录ABB低压产品业务部 www.abb.com.cn/lowvoltage ,访问ABB低压官方新浪微博@ABB低压一直在你身边、关注ABB低压官方微信(微信号:cnabblp),或致电客户服务热线800-820-9696/400-820-9696。