ABB Emax 2新型空气断路器在华上市

2014年5月1日,ABB低压在华推出Emax 2新型空气断路器,其额定不间断电流最高可达6300A。它集成了系统保护、负载管理、测量、通讯及电能管理等多种功能,从标准系统到最复杂的自动化网络,新型Emax 2断路器均能以简便、高效的方式进行控制,可称之为"全电能管理者"。

Emax 2是全球首款具有电能管理功能的低压断路器,其获得技术专利的"电能控制"功能可以在电气系统接近能耗极限时,将优先级较低的电气设备分断;当恢复到适当值时,再将其接通。借助这一功能,能耗峰值可以得到有效控制,从而节省电费开支。

Emax 2具有广域的连通性,支持多达7种通讯协议,可以直接集成到所有类型的开关柜、自动化和电能管理系统中,助其提高生产效率、降低能耗,也可以完全并入建筑及工业厂房的智能电网中。

精准的设计和原材料的严格甄选保证了Emax 2断路器小巧紧凑的外形尺寸,可以帮助开关柜瘦身20%,节省安装空间和成本;搭载最新一代的Ekip全智能型电子脱扣器,可以精确测量功率和电能、保存最近的异常事件和测量值,让编程、数据读取更加便捷。

Emax 2空气断路器荣膺2014年红点产品设计大奖,目前已经登录ABB阿里巴巴官方旗舰店(http://cnabblp.1688.com/)如欲了解更多,可登录 Emax 2 页面进行了解 http://new.abb.com/low-voltage/zh/launches/emax-2 或登陆ABB低压产品业务部 www.abb.com.cn/lowvoltage ,访问ABB低压官方新浪微博@ABB低压一直在你身边、关注ABB低压官方微信(微信号:cnabblp),或致电客户服务热线800-820-9696/400-820-9696。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp