全球化妆品行业竞争异常激烈,一向处于日新月异的变化之中。2009年,欧莱雅全球首款无氨永久性染发膏伊诺雅大受欧洲美发沙龙的欢迎,需求量一度飙升,这家法国化妆品巨头立即做出了扩大生产的决定。
当时,欧莱雅加拿大蒙特利尔旗舰工厂下设两个生产部,年产染发液和染发膏约1.5亿件。该厂接到集团指令,要求在短短4个月内启动伊诺雅的大批量生产。
"难度太大了。"工厂技术主管Guy Fafard回顾道,"我们和生产经理商量这件事,他的回答是,只给这么一点时间就想完成新生产线的设计和安装,绝对不可能。可我们不得不硬着头皮上。"
Fafard向PharmaCos机械公司发出求助。这是一家专攻制药与化妆品包装交钥匙解决方案的当地领先企业,经常从加拿大欧莱雅承接时间紧、任务重的定制化生产项目。几天后,该公司技术开发总监Sylvain Gauthier出现在欧莱雅繁忙的厂房中,由Fafard陪同作项目实地考察。
"这是一个十分复杂的任务,"Gauthier评价道。他于10年前加盟PharmaCos公司,此前在加拿大欧莱雅当了10年工程师。这个项目除了工期紧、需满足防爆型灌装机特殊要求(伊诺雅用少量酒精代替氨)之外,还规定必须完成取管、装盘等一系列动作,包括最后将膏管连说明书一起封入成品盒。

Gauthier指出,这种包装工序通常采用两步两小停的人工作业方式。但这个项目不允许流水线出现停顿,否则会导致膏管在带压灌装时出现溢出现象(储膏罐带正压)。另外还要达到工厂的另一条标准,即伊诺雅这类小型生产线只能配置一名操作工。
Gauthier回忆说:"我只能以中心距为29mm的托盘和小型机器人为基础,设计建造一条全新的流水线。"
Gauthier决定采用公司现有的ABB机器人,最初选定负载5kg的IRB 140。后来,在与加拿大ABB机器人客户经理Pierre Lavall閘oche的讨论中,Gauthier了解到ABB正在推出一种更小的新款机器人--IRB 120。

"Pierre告诉我他们在多伦多有一台展示机,可以借给我们应急用。"Gauthier说,"3周后,这台机器人运到了工厂。我们马上进行安装、集成和调试,没想到开机一次成功,太神了!"
这套可配合灌装机降速运行的系统于2010年4月在加拿大欧莱雅工厂正式投产,距下单日期将近4个月。那台IRB 120展示机在6个月后光荣"下岗",由新机型接过生产任务。
"这个项目完成得太漂亮了!"Fafard感叹道。为满足欧洲市场旺盛需求而上马的伊诺雅产能扩大项目,是Fafard督办设计开发的第二套高速生产系统,前一个项目也是与PharmaCos公司合作建设的。"在一个快速多变的行业,比如我们化妆品行业,与反应快捷的承包商建立合作关系,真的是太重要了!"
欢迎关注ABB机器人微信服务号:cnabbro
欢迎关注ABB机器人微信订阅号:abb_robot