ABB Ability™新增船用涡轮增压系统数字化解决方案

涡轮增压系统数字化解决方案亮相2017中国国际海事会展

作为ABB Ability™数字化解决方案的进一步延伸 :ABB在上海举办的2017中国国际海事会展上首次推出了其涡轮增压系统数字化解决方案,旨在帮助航运客户增强设备性能表现、提高运行灵活性并降低运营成本(OPEX)。该系列解决方案将通过与ABB现有的船舶优化系统以及联合运营中心的联通对接,进一步利用数字化的势能。由此也实现了ABB 在船舶推进、优化、咨询和涡轮增压系统的行业专长与数字化互联的结合。

Tekomar XPERT: 发动机运行表现的分析专家
ABB 收购的Tekomar XPERT是一套用于发动机性能分析和诊断的软件解决方案,旨在为船舶航运客户提供可操作的行动意见,以提高发动机的运行表现。Tekomar XPERT通过分析比对发动机的实际运行数据和航测实验数据,探测出各类发动机在任意负荷条件下的低效表现,并提出相应的行动调整意见,从而帮助整个船队降低燃油成本。Tekomar XPERT适用于所有船舶航运客户,目前已有超过1,000艘船只采用了该软件系统。面向两冲程主发动机和辅机,Tekomar XPERT能够提高检测效率、优化系统性协调,从而改善发动机运行条件和维护服务。

ABB Ability Digital SIKO:更可靠、更经济
ABB 以数字化的方式延展了其SIKO (Sicherheitskonzept) 理念,向市场推出了ABB Ability Digital SIKO服务理念,以提高涡轮增压器的运行可靠性。低速航行(slow steaming)是目前商船航运业的常态,这改变了船舶运营方式。与SIKO计算维护保养周期的方式类似,Digital SIKO结合了单台涡轮增压器的实际运行数据,目前可应用于二冲程发动机。由于涡轮增压器不同的利用方式,单台涡轮增压器的评估将给出更准确的维护保养周期的建议,可能延长涡轮增压器的运行时间,从而优化维护成本。Digital SIKO服务协议承诺两次坞修间零部件质保,更准确的维护建议帮助运营商满足减排要求,整个船队从而有可进一步进行成本管理的空间。

涡轮增压系统监控实现运行透明化
通过数字化联接和系统性检测报告的结合,ABB加强了基于涡轮增压器关键运行参数的数据驱动性决策。由于ABB客户可以获取速度、温度和发动机负荷相关的具有操作意义的数据,设备运行信息透明化,ABB客户将得以实现更准确的问题预判、更长的运行时间、更强的运行灵活性。

ABB涡轮增压系统业务单元全球负责人奥利弗(Oliver Riemenschneider) 解释道:"我们涡轮增压系统数字化的目标就是帮助客户将运行效率、灵活性、可靠性全面提升至新水平,更关键的是,优化全生命周期内的运营成本。虽然市场持续动荡变化,我们仍坚持向客户提供更多的价值。 我们相信,这些新的解决方案将使他们更了解他们各自船舶的运行情况,帮助船队实现更多、并最终使他们未来的业绩表现更为出色。"

欲知更多涡轮增压系统数字化解决方案,敬请于12月5日-8日莅临2017中国国际海事会展ABB涡轮增压系统展位或者访问ABB涡轮增压系统官方网站。

关于ABB涡轮增压系统

ABB涡轮增压系统业务单元(www.abb.com/turbocharging)是生产和服务500 千瓦以上的大型柴油机和燃气内燃机用涡轮增压器的全球领导企业。我们大胆革新的技术帮助客户在最艰巨的运行环境下,实现增效减排节油。全球约20万台ABB涡轮增压系统应用于船舶航运、陆用电站、机车牵引、和大型工程机械等领域。遍布全球50多个国家的逾100家直营服务站点,随时随地为您提供各类维护服务以及原装备件和原厂服务。

关于ABB集团

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.6万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100
100
center

上一篇:ABB深圳新能源技术中心成立

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp