ABB:在充满挑战的市场中前行

瑞士苏黎世,2016年4月20日

ABB集团2016年第一季度业绩综述:

  • "新阶段"战略的执行推动了盈利水平和现金流的提高
  • 基础订单保持平稳;市场环境比2015年同期更加严峻,订单总额下降7%
  • 由于短期市场需求下滑以及储备订单的延迟,销售收入下降2%
  • 运营息税摊销前利润率增长0.9%,达到12%
  • 电网业务增长符合预期;电网业务部的战略评估稳步进行中
  • 美元升值导致第一季度财务数字受到汇率换算的不利影响


ABB集团首席执行官史毕福表示:"在第一季度,我们提高了利润率并实现了现金流的增长。稳健的基础订单表现和高达1.17的订单出货比,显示出我们对有机增长和以市场为导向的新组织结构的持续关注,在充满挑战的市场环境中取得积极成果。"

他表示:"我们的一系列战略举措推动了生产效率和资本管理水平的提升。我们继续对公司战略不遗余力地执行,例如在离散自动化与运动控制业务中我们持续提升了盈利水平。不仅如此,新组建的电网业务部和电气产品业务部也在盈利增长预期中稳步发展。"

"我们对电网业务部的战略评估正在稳步进行中,将在2016年10月4日的'资本市场日'上宣布结果。"

史毕福补充道:"凭借我们强劲的财务表现、更加精简以及更加以市场为导向的组织架构,我们已经做好充分准备,将从容应对各种不利的市场环境影响,并实现长期盈利增长。"

关键数据 变化
单位:百万美元 (或另行标注) 2016年
第一季度
2015年
第一季度
美元 按可比口径
订单额 9,253 10,404 -11% -7%
销售收入 7,903 8,555 -8% -2%
运营息税摊销前利润 943 949 -1% +2%
占运营收入比例 12.0% 11.1% 增加0.9个基点
净利润 500 564 -11%
基本每股收益(美元) 0.23 0.25 -9%
每股运营收益(美元) 0.28 0.28 +1% +3%
经营业务现金流 252 53 +199


短期展望

宏观经济和地缘政治的局面复杂,发展前景依然具有不确定性。在美国,宏观经济指标显示其经济保持向好趋势,而中国也有望保持增长,但增速将比2015年放缓。同时,市场依然会受到欧洲经济缓慢增长和部分地区地缘政治局势紧张的影响;石油价格和汇率变化将继续对公司业绩产生影响。

2016年第一季度业绩
市场概况

ABB三大主要市场领域的需求情况反映了当前宏观经济的持续不确定性和诸多挑战。电力客户虽然保持审慎,但仍持续在可再生能源并网和提升能源安全性方面进行选择性投资。对于可再生能源并网、高效电力交换和供给安全的持续关注,带动了对高压直流输电系统的需求;而在此领域中,ABB作为技术先行者,一直占据无可比拟的领先地位。工业客户需求疲软主要体现在过程工业领域;本季度低位运行的油价持续制约着油气领域客户的投资。然而,通过缩短停工期及优化工业设备效率以提高生产率的需求依然是重要的市场推动力。交通和基础设施市场错综复杂,但通过提升能效以加强运营可靠性及支持基础设施项目建设的需求持续存在;市场对于数据中心能源解决方案的需求依然强劲。

订单

本季度订单额同比下降7%(按美元计算下降11%),主要由于去年同期所获订单额较为显著。与去年同期相比,美元升值导致本季度订单额按美元计算后下降4%。

销售收入

第一季度销售收入同比下降2%(按美元计算下降8%)。与同期相比,电气产品业务部销售收入持平,而其他业务部销售收入有所下降。下降主要源于订单积压,以及过程工业领域和许多分销渠道的市场需求不足造成的短期销量下滑。

由于美元升值导致本季度销售收入按美元计算下降5%;部分业务退出市场导致销售收入下降约1%。

服务业务销售收入总额增长4%(按美元计算下降1%),占销售收入总量的18%,去年同期该比例为17%。

"新阶段"战略第二期部署ABB通过盈利增长、不遗余力的全面执行及业务主导的跨部门合作这三项重点工作来继续推进"新阶段"战略的实施。2015年9月发布的"新阶段"战略第二期部署包含一系列行动,以加快转型。其带来的积极成果在2016年第一季度继续得以体现。

盈利增长

在公司重心转移的战略下,ABB重新调整了组织架构,以加快增长、提升竞争力并降低风险。ABB通过推行扩大现有市场覆盖、推动全面业务创新和拓展新的市场领域(PIE)的策略,继续推动盈利增长。针对电网业务部的战略评估进展顺利,最新情况将于2016年10月4日举行的ABB资本市场日公布。

第一季度,ABB继续专注于分别针对"电网"和"用电端"的数字化产品组合,以加强竞争力,推动盈利增长。在这一背景下,ABB成功中标英国电网运营商SP Energy Networks的"未来智能传输网络变电站"项目。

作为英国首个数字变电站的一部分,ABB智能电子设备将帮助一座位于苏格兰的变电站完成升级换代,用光纤电缆取代传统的铜制电缆实现电力设备之间的互联互通。数字通信技术与信息技术相结合,将提升系统的可视性、诊断和操作流程,从而提升可靠性和安全性。

在4月25日开幕的汉诺威工业博览会上,ABB将推出智能传感解决方案,帮助实现低压电机的远程状态监测,这也是"物联网+",即"人、物与服务互联"概念的一部分。智能传感器可以精确测量温度和振动等参数,并将数据通过智能手机发送到安全的云服务器。随后,ABB软件对数据进行分析,提出预防性维护建议。该智能传感器可将计划外停机时间减少多达70%,延长电机使用寿命多达30%,并将能源效率提升多达10%。这些可以量化的附加价值意味着投资在一年之内便可收回。

ABB继续拓展高成长性市场领域,并针对邮轮推出了新一代船舶电力系统Dynamic AC,可助其每年节省多达6%的燃油消耗。

对有机增长的关注以及新的以市场为导向的组织架构正继续为ABB带来积极成果。ABB在欧洲市场取得的有机订单增长(即不包括Nordlink此类项目),就体现了公司通过扩大现有市场覆盖推动有机增长的一贯策略。这一策略非常严格,需要我们通过绘制详细的市场热点图来寻找机会,然后制定清晰的行动计划,最后通过以市场为导向的组织落实执行。完善的客户和渠道管理以及明确的激励措施已初见成效。

不遗余力的全面执行

在"新阶段"战略第二期,除了继续每年实现相当于销售成本3-5%的成本节约之外,ABB还计划缩小与同业最强竞争对手在运营绩效方面的差距。

ABB的白领生产效率项目(WCP)专注于三个主要方面:精简的业务职能、全球共享服务以及以市场为导向降低复杂性。随着共享销售平台Salesforce.com的推出,市场与销售业务职能的精简已见成效;相关行政和职能部门也在按计划整合中,以进一步提升生产力。同时,ABB还增强其工程服务能力,并将其位于印度金奈市的全球工程中心扩大一倍,以满足业务拓展的需要。ABB正在印度的班加罗尔和波兰的克拉科夫组建两个全球共享服务中心,其主要管理人员已经在第一季度就位;位于新加坡、澳大利亚和海湾地区的ABB共享服务点向班加罗尔全球共享服务中心的迁移工作已经开始。

不仅如此,ABB重新调整了业务划分,并精简了各个区域和国家的业务管理架构,以满足市场导向的业务发展。该项目预计将在2016年实现成本节约4亿美元。公司计划到2017年底每年压缩成本10亿美元。

通过"千日计划",ABB推动从生产环节中产品设计到物流整个价值链的卓越运营,并减少大型项目中的应收账款。例如,ABB推行更快速、更灵活和更严格的工作流程以降低库存和提高客户服务水平。到2017年底,"千日计划"的执行将为ABB至少释放20亿美元营运资本。

业务主导的跨部门合作

ABB继续推动公司转型,提高客户关注度并提升灵活性,以支持2015-2020年目标的实现。经部门重组后更精简的组织结构已于2016年1月生效。为了提高销售生产力和集团内部协作,公司已在86个国家推出共享销售平台Salesforce.com。

市场前景

宏观经济和地缘政治的发展态势复杂。在美国,宏观经济指标显示其经济保持向好趋势;中国有望保持增长,但较2015年速度放缓。同时,市场依然会受到欧洲经济缓慢增长和部分地区紧张地缘政治局势的影响。

长期来看,电力、工业、交通和基础设施这三大ABB主要市场领域的需求前景保持积极向好。增长驱动力主要来自电力系统的重大变革,由"物联网+"即"人、物与服务互联"推动的工业生产效率的提升,快速发展的城镇化进程,以及交通和基础设施领域对更高能效的需求。

凭借良好的市场地位、全面的市场和区域覆盖、领先的技术和突出的财务能力,ABB必须把握机遇,实现长期盈利增长。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100
100
center

上一篇:ABB技术用于中国电网以加大电网容量,减少环境影响
下一篇:ABB高效涡轮增压系统为中国提供绿色动力

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp