此次展品最大亮点之一是全球首发的ABB Ability™ 数字化电力变压器,这也是全球首台实现数字化功能的电力变压器,将会重塑行业标准,并为电力行业未来进一步迈向数字化打下坚实基础。ABB数字化电力变压器可以进行远程监控并对关键参数进行实时分析,从而提升电能效率和可靠性,防止停电事故。变压器还可以实现与全套ABB Ability数字化解决方案的互联,实现功能性改善并拓宽数字化应用。
在本次汉诺威工博会上,ABB展示了其数字化变电站解决方案。数字化变电站是新一代电网的关键组件,推动电力系统向更加智能化演进。在ABB数字化变电站中,光纤数字化通信将会代替原有的铜线模拟信号通信,增强了电力安全性、灵活性和利用率,同时减少了成本、风险和对环境的影响。
此外,ABB还展示了ABB Ability™ Ellipse软件解决方案,该解决方案能够实现跨行业的设备运行风险预测与维护管理,帮助电网公司优化资产利用,减少维护成本和设备系统故障。
本次展出的另一项领先技术是ABB Ability™ TXplore,一台可以潜入液浸式变压器内部进行快速、安全和低成本检测的机器人。TXplore在提高安全性的同时减少了人工风险,将过去按天计算的检测时间缩短至按小时计算,从而缩短停机时间,并降低约50%的检测成本。
今年是ABB领先的高压气体绝缘组合电器(GIS)面市50周年。ABB高压气体绝缘组合电器使用加压的六氟化硫作为绝缘气体,在密闭的空间内实现安全运行,推动了输配电的变革。使用GIS的变电站与敞开式变电站相比,前者占地面积仅为后者的10%,推动了城市化进程,实现安全可靠供电。
此外,ABB展示了包括柔性交流输电系统、高压直流输电技术、微网技术及电网边缘技术的服务与咨询。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过130年的创新历史,ABB技术全面覆盖电力和工业自动化价值链,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景,谱写行业数字化的未来。作为国际汽车联盟电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴,ABB也积极投身未来可持续发展,拓展电动交通技术疆界。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达13.5万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码: