ABB史上最大机器人携25%速度优势隆重上市

大负载机器人IRB 8700是兼顾高运行性能与低总体拥有成本的理想解决方案。

上海,2015年11月3日--ABB今日隆重推出其负载最大的多用途工业机器人--IRB 8700,其工作范围3.5 m,有效负载高达800 kg(手腕垂直向下时为1000 kg,配套LeanID时为630 kg)。

"在设计IRB 8700的过程中,我们特别注重它的工作范围、有效负载和运行性能。"ABB大型机器人产品经理Ola Svanström介绍说,"得益于ABB的大转动惯量下的卓越运动控制技术,这款ABB有史以来负载最高的机器人能针对重型、大尺寸零部件自动调整运行速度。IRB 8700占地节省,配重优化,采用平行连杆机构与刚性转轴,并减少驱动电机数量,具有惯量小而速度快的优势。"

IRB 8700将ABB各项功能及专门技术尽数囊括并融于一体。其每个关节均采用单电机加单减速器设计,比大部分同级别产品的双电机和/或双减速器设计更加简约。此外,IRB 8700不使用气体弹簧,仅依赖可靠的配重和机械弹簧实现平衡。采用以上设计的IRB 8700具有零件数量少、节拍时间短、操作精度高等优势。

IRB 8700提供两种型号:一种工作范围为4.2 m,有效负载550 kg(手腕垂直向下时为620 kg,配套LeanID时为475 kg);另一种工作范围为3.5 m,有效负载800 kg(手腕垂直向下时为1000 kg,配套LeanID时为630 kg)。两种型号的转动惯量均高达725 kgm2

ABB机器人部是全球领先的工业机器人供应商,并向焊接、搬运、装配、涂装、精加工、拾料、包装、码垛、上下料等作业环节提供机器人软件、外设、模块化制造单元及相关服务。主要市场涵盖汽车、塑料、金属加工、铸造、电子、机加工、制药、食品饮料等行业。ABB注重解决方案的开发,致力于提高制造企业的生产效率、产品质量及员工的人身安全。ABB机器人的全球装机量已超过300,000台。

所有ABB机器人产品均由ABB机器人部遍布全球53个国家的100多个销售服务网点提供全方位技术支持。

ABB位列全球500强,是电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球近100个国家,拥有14万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,员工1.9万名,拥有39家本地企业和遍布全国126个城市的销售与服务网络。

欲进一步了解ABB机器人,请访问http://abb.com.cn/robotics,新浪微博:@ABB机器人,官方微信:cnabbro,官方微信二维码:

ABB机器人微信二维码
ABB机器人微信二维码
center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp