ABB电网公司首次将高压直流输电技术应用于中国(助力中国打造全球首个高压直流电网荣获中瑞商业大奖

ABB通过创新的直流输电技术将可再生能源接入并输送到北京电网,此项杰出工程为2022年冬奥会提供更稳定的清洁和绿色能源。

ABB电网公司为中国建设的全球首创高压直流输电网提供创新技术,支持中国国家电网公司(SGCC)的张北多终端项目,荣获“跨国公司杰出成就”亚军称号。

张北高压直流输电网工程位于中国的北京-天津-河北地区,是由国家电网公司设计的高压直流输电系统,是(采用了)世界上最大、最先进的电压源换流器(VSC)。ABB电网公司正在为该项目提供部分关键部件),包括大功率半导体器件和一个HVDC换流阀。

通过网络架构输送风能将确保电力供应更稳定可靠,以满足北京2022年冬奥会的更高需求。该项目还将实现远程风能、太阳能和抽水储能的集成,提供高达4500兆瓦的电能,为奥运会提供清洁和绿色能源。

2014年,ABB研制了3000 A 的StakPak IGBT模块,满足张北项目的需求。ABB的StakPak半导体模块是电压源换流器的核心器件,能够以更高的效率和更低的损耗传输大量的电能。

ABB电网事业部电网接入业务单元高压直流业务中国区负责人Magnus Callavik指出:“该奖项表彰了在ABB延续60多年通过领先的高压直流输电技术使未来的电网更加强大、智能和绿色承诺。我们十分自豪一直支持中国升级电力基础设施,并在2022年冬奥会需求增加之前将可再生能源接入并输送到北京电网。”

ABB致力于中瑞基础设施建设项目,与中国国家电网公司有着深厚的合作传统。2017年,中瑞能源工作组成立,两国每年举行工作组会议。

ABB作为大功率半导体和高压直流应用领域的技术领先者,为中国多个重大项目提供了半导体产品,包括长江三峡工程、国家电网主导的800千伏向家坝水电站到上海的特高压直流输电线路;以及中国南方电网乌东德特高压直流多终端工程。乌东德项目将是世界上第一个多终端特高压VSC-HVDC项目,总长度1489公里,容量800万千瓦。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp