2018年,当ABB为巴西交付拉丁美洲首座数字化变电站时,就引起了Enel 绿色能源公司的关注。该公司是绿色能源领域的全球领导者,致力于推动资产运行和流程的数字化进程,以提高能源效率、降低维护成本和启用更多的可持续解决方案。数字化方案还将增强对现场信号和数据的获取能力,从而让公司更快地做出正确的决策,开发出实时的解决方案,以解决由于云层移动引起的太阳能发电功率波动问题。
ABB数字化变电站可以完美地实现这一战略目标。 ABB与Enel绿色能源紧密合作,并提供了多种设计和工程方案配合客户找到最佳和最具成本效益的解决方案。

助力南美洲最大光伏电站降低碳排放
Enel绿色能源公司选择ABB的技术建设变电站,将南美洲最大的太阳能光伏电站São Gonçalo电站 (位于巴西东北部皮奥伊州)发出的零碳排太阳能电力输送到巴西500kV输电网中。该电站为全球首个500kV交流数字化变电站。
今年1月份该电站首批机组如期发电,功率达到475兆瓦。全面运行后,每年发电量将超过1,200吉瓦时,相当于减少约60万吨碳排放。
巴西的光伏产业正在蓬勃发展,预计到今年年底,全国装机容量将达到3000 兆瓦,比2018年增长50%。巴西光伏产业贸易协会ABSOLAR的信息显示,这相当于向巴西经济注资13亿美元,新增1.5万多个工作岗位。 在此背景下,电网运营商尤为需要数字化解决方案,来处理越来越多的间歇性可再生能源和分布式能源的并网问题。
什么是数字化变电站?
ABB数字化变电站可为客户提供更强的可控性和可靠性,通过数字化数据通信,不间断地传输系统运行和设备状态的相关数据,从而让客户作出更迅速可靠的决策。 还通过应用远程诊断和服务,帮助用户简化了基于运行状态的预防性维护方案的实施。 通过用光纤代替铜缆,ABB的技术可以让变电站更安全地运行,缩短安装时间并降低总体成本。
ABB在2009年交付了世界上第一个数字化变电站,目前已累计为世界各地的电力和工业项目提供了30多个数字化变电站。
ABB电网事业部是全球电力技术领导者和开拓者,致力于为能源、工业、交通和基础设施领域的客户创造价值,并提供领先的数字化解决方案。我们的业务覆盖90多个国家,通过提供专业及深度行业洞察,我们帮助用户提高可靠性、效率和安全性。ABB电网事业部致力于成为构建更强大、更智能、更绿色电网的优选合作伙伴,塑造可持续能源的未来。www.abb.com/grid
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,为数字化行业提供全面的产品、服务与解决方案。基于超过130年的创新历史,ABB成为以客户为中心的数字化行业领军者,拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化,以及通用的ABB Ability™数字化平台。ABB领先的电网业务将于2020年转让给日立集团。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.8万名员工遍布于142个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。http://new.abb.com/cn
相关链接: