2020年6月2日,ABB在中国正式推出数字化方案订阅平台,ABB Ability Marketplace™ 。国内用户可以通过自行注册、或由当地ABB销售团队成员邀请,登录ABB Ability Marketplace™ 平台 (https://marketplace.ability.abb.com.cn/home),进行ABB Ability™ 相关软件方案的在线订购等操作。

由于新冠肺炎疫情的影响,全球几乎所有商业领域和经济都不同程度地受到了影响。为此,ABB电气事业部宣布采取措施,全力支持客户,携手共克时艰。从现在直到2020年的日历年年底,对于所有通过中国专属在线订阅平台ABB Ability Marketplace™订购的ABB 电气事业部数字化软件,ABB将免除其12个月的使用服务费。
ABB中国电气事业部负责人赵永占表示,作为全球发展最快的经济体之一,中国是ABB及其数字化解决方案重要的市场。经过20多年的快速发展,ABB已向中国用户提供了500多万台互联设备及8,000套控制系统,这为ABB支持中国客户数字化转型升级奠定了坚实的基础。此次数字化方案订阅平台的上线,将驱动业务效率提升,重构市场营销模式,有助于将分散在各个触点的用户行为数据和信息实时连接和打通,更精准把握客户需求,形成业务流量和产品的闭环,进一步释放数字化经济的活力。
作为ABB在中国大陆区域第一个正式启用的工业行业数字化方案订阅平台,ABB Ability Marketplace™ 平台免费提供多种解决方案,远程提高企业的运营效率和安全性。
- 全面:一站式电商平台,直达ABB全线 200+种(陆续上线)数字化方案及服务;
- 便捷:赋予销售团队在前期按照用户需求,开通相关数字化服务与部署软件方案的权力, 开通部署完成后用户可直接进入采购环节;
- 高效:通过设置自动订阅,帮助用户减少传统采购环节产生的各类额外成本开支,进而实现更加方便快捷的软件订阅追踪与管理;
- 0元试用:2020年全年免费试用,最高价值20000+元的一年期订阅服务,能效管理及资产管理价值无负担畅快体验。
在ABB Ability Marketplace™平台上,用户可以自行选购ABB数字化软件方案。目前,ABB中国开放订购的产品如下:
- ABB Ability™ EDCS 标准版订阅
- ABB Ability™ EDCS高级版订阅
- ABB Ability™ EDCS部分附加功能

更多高级数字化方案预计将于2020年第二、三季度陆续登陆中国区数字化方案订阅平台。这些解决方案可以支持设备及设施在当前的运维条件下,稳定运行,同时最大程度减少现场劳动力。
平台正式发布之后的任何与平台本身及产品相关问题,请拨打400-820-9696。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动行业数字化转型升级。基于超过130年的创新历史,ABB以客户为中心,拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人与离散自动化,以及ABB Ability™ 数字化平台。ABB电网业务将于2020年转让给日立集团。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.4万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,44家本地企业,近2万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: