破解社会中一些最紧迫问题的钥匙,就藏身于海量的数据中。全球顶尖研究机构正使用超级计算机寻求一些复杂问题的解决方案,如流行病建模、精准医疗、气候变化和量子力学等。
HPE Cray超级计算机利用量身定制的ABB高压直流1 电源解决方案,可将铜的用量减少为原来的1/14。该方案带来的环境和效率优势还包括大幅减少高达95%的配电系统自身电能损耗。这一互联的解决方案可以使电能消耗能够基于运算量增大或减小 ,从而在轻计算负载及系统满载时达到最高效率。
ABB产品线负责人Peter Raadsen表示:“ABB与HPE正在为建设可持续的高性能数据中心铺平道路——这些数据中心可以帮助人类寻找现有问题的解决之道,如预测流行病、应对气候变化、开发新药物等。”
HPE首席可持续发展官Christopher Wellise表示:“我们要以更少的资源和能源投入完成更多的计算。在HPE,我们致力于加快循环经济发展,其中包括突破能源和资源瓶颈的技术革新。”
对超级计算机发热和电力使用进行实时监测是其另一大优势。HPE服务器为关键部件提供嵌入式电力和发热量监测器,通过专有的远程服务器管理软件HPE iLO汇总和报告输出数据。该软件可以对HPE服务器进行无缝、安全的配置、监测与更新,并支持用户利用HPE OneView、HPE InfoSight、ABB AbilityTM数据中心自动化解决方案或第三方的数据中心基础设施管理(DCIM)等多种工具,监测设备的利用率、电能消耗和发热量,采取行动优化运营。
通过结合采用ABB AbilityTM数据中心自动化解决方案(ABB面向本地和混合云环境的行业解决方案),HPE和ABB能够自动关联负载与CPU散热动态数据,从而减少高达30%的能耗。
HPE和ABB于2017年11月达成全球战略合作伙伴关系。该合作融合了ABB最先进的数字化产品与解决方案,HPE领先的创新性连接、安全边缘计算、混合信息技术(IT)解决方案以及全新的“一切皆服务”(everything-as-a-service)模式。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是一家全球技术领导企业,致力于推动行业数字化转型升级。基于130多年的创新历史,ABB秉承以客户为中心的理念,在全球运营四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人与离散自动化,以及ABB AbilityTM数字化平台。ABB电网业务将于2020年转让给日立集团。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.4万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,44家本地企业,近2万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。