ABB配电技术为重庆轨道交通再添新动能

ABB配电技术为重庆轨道交通再添新动能

近日,ABB宣布为重庆市轨道交通(集团)有限公司6号线支线二期提供低压配电解决方案。自2012年以来,ABB相继为重庆轨道交通2、4、5、6、10号线以及环线项目提供稳定服务,提高配电系统运行的可靠性和安全性,助力构建便捷的城市轨道交通网络,为重庆的城市基础设施建设提供有力支撑。

在重庆轨道交通6号线支线二期项目中,ABB最新的Emax 2空气断路器、OT隔离开关、S200微型断路器和新型Tmax XT塑壳断路器实现成功应用,为客户的运营维护提供了更可靠、更简便的操作方式。其中,ABB Emax 2空气断路器集成了系统保护、负载保护、发电机管理、电能测量和分析等多种功能,能够解决轨道交通配电系统可能遇到的电气问题,并能高效地进行控制管理;同时,亦支持后续加装数字化模块,支持未来的升级扩展。

重庆轨道交通6号线支线二期项目线路全长14.022km,其中地下线8.994km,高架线4.901km,路基线0.127km,设站7座,其中地下站5座,高架站2座,换乘站2座,项目预计2020年底竣工。

ABB中国电气事业部负责人赵永占表示:“更加便捷、环保和立体的城市轨道运输是解决大城市交通问题的有效措施。ABB拥有全面的产品线和专业的服务能力,为轨道交通提供完整的电气化解决方案,并基于先进的传感技术、行业大数据与人工智能为用户提供更加安全、智能和高效的配电方案,进一步帮助用户提升配电水平,减少运维成本,用技术创新为客户创造更大价值。”

一直以来,ABB通过领先的电气与自动化产品和解决方案支持重庆的可持续发展,参与了重庆江北机场、重庆南川体育馆、城市轻轨和长安福特重庆工厂等众多重点项目建设。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是一家全球领先的工程公司,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工达14.4万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,44家本地企业,近2万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:

center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp