传奇速度!每46秒拼装一辆汽车

广汽传祺柔性白车身生产节拍创ABB全球新高

想像一下,46秒,能做什么?全球顶尖的自由泳选手100米还没触壁;世界一流的短跑运动员400米跑刚刚完成;而在广汽传祺宜昌工厂白车身总拼线上,每46秒,一辆汽车就已经下线,打破了ABB 柔性白车身总拼线的全球节拍记录。这一高速节拍的背后,是ABB机器人全球领先的技术实力。

center

广汽传祺宜昌工厂,是广汽斥巨资打造的“未来智慧工厂”,致力于以更高标准打造世界级造车体系。ABB为广汽传祺宜昌工厂焊装车间提供了一系列解决方案,包括ABB GateFramer柔性总拼系统,ABB FlexTrack柔性导轨,以及零部件装配与涂胶工作站。其中,ABB GateFramer柔性总拼系统的创新设计,共配备18台机器人,首次突破14台机器人数量限制,实现了46秒的生产节拍,开创了ABB全球柔性白车身总拼线节拍最快记录。

2018年5月, ABB与广汽传祺宜昌工厂展开合作,为了助力广汽传祺打造世界级智慧工厂,ABB决定以更高标准、更快节拍的解决方案交付于广汽传祺。基于双方多年的默契合作,ABB与广汽传祺对本次项目计划进行反复打磨,最终达成一致目标:将每辆汽车下线时间间隔控制在46秒,以实现最佳成本效益。 “事实上ABB为世界各大汽车工厂提供的生产线,主流生产节拍约为60秒,更快的可以达到51秒。” ABB全球白车身产品经理董正浩表示, “ABB要帮助广汽传祺宜昌工厂在46秒内下线一辆车,这意味着效率要提高23%!” ABB机器人系统本地产品单元负责人赵剑认为这是一个前所未有的挑战。 赵剑表示:“46秒是一个极限值,我们以前从未挑战过。在白车身柔性总拼站,一方面,车身焊接必须达到72个以上的定位焊点,每个焊点需要4至5秒,才能保证车身总拼的高精度和高强度。另一方面,需要满足客户多平台多车型柔性共线生产,且能随时切换,不能影响正常的生产次序。”

为了实现如此高的节拍目标,ABB白车身项目团队紧密筹备,知难而进。他们进行了严密的数据分析,决定对 GateFramer总拼系统进行改造并增加总拼站的机器人数量,以实现这一雄心勃勃的目标。经过精密计算、反复调试,配备8台IRB 6700和10台IRB 6650S的ABB GateFramer总拼系统能够在10秒内完成车身部件定位,在16秒内使18台ABB机器人在狭小的车身空间中完成全车身至少72个焊点的焊接,从而保证每46秒就能下线一辆新车。 “非常激动!我们做到了!” 赵剑说道,“基于ABB GateFramer总拼系统强大的综合能力,结合ABB白车身项目团队领先的创新技术,我们不仅满足了客户的高水平要求,也实现了自我突破。”

2019年6月,这套配备18台机器人的ABB GateFramer在广汽传祺宜昌工厂落地并开始量产汽车。这是ABB全球机器人最多、节拍最快的柔性汽车总拼站。董正浩表示: “ ABB GateFramer是一种高柔性模块化车身总拼解决方案,其稳定的性能确保连续拼装质量优异的车身。在我们全球汽车制造商客户中,GateFramer至多配备14台机器人;而广汽传祺宜昌工厂则配备了18台机器人,这是ABB全球机器人数量最多的汽车总拼站,为缩短汽车生产节拍、提升客户效益解锁了更多可能性。”

center

得益于46秒的高速节拍,广汽传祺宜昌工厂标准年产能可达到20万辆。2019年6月,广汽传祺GA6车型在其宜昌工厂投产,产品质量和生产效率完全达到预期。不仅如此,由于GateFramer的柔性模块化设计,产线可通过更换夹具随时添加新车型,最多可支持6种车型混线生产,丝毫不影响46秒的生产节拍。2020年6月,广汽传祺宜昌工厂另外增加了GS4车型的量产。2020年下半年,广汽传祺宜昌工厂还将引入一款新能源汽车。

此外,在广汽传祺宜昌工厂焊装车间主线,有一台长达96m的ABB FlexTrack导轨进行车体传送, 由于FlexTrack的模块化设计具有高柔性,基于IRC5的运动控制使其具有优异的运动性能,白车身输送至下一个工位时间仅为6秒,输送速度达到了1500毫米每秒,这一速度也为46秒的生产节拍提供了支持。另外在总装车间还有2台ABB IRB 6700进行内饰、轮胎、座椅的装配,4台ABB IRB 6700进行前后挡风玻璃的涂胶与安装。

center

“ABB与广汽传祺的合作超过十年,曾经为广汽传祺广州工厂一线打造了一条四门两盖生产线,为广州工厂二线打造了主线和四门两盖的生产线,为广汽杭州工厂打造了一条四门两盖生产线。” 赵剑表示,“十年后的今天,ABB用领先的技术为广汽传祺打造高节拍高柔性的生产线,助力其打造世界级未来智慧工厂;下一个十年,乃至更远的未来,ABB将持续提供最新技术与服务,与广汽传祺携手并进,共创自动化未来。”

关于广汽传祺:

广汽乘用车有限公司是由广州汽车集团股份有限公司设立的全资子公司,位于广州市番禺区。公司成立于2008年7月21日,注册资金82.7亿元,致力于生产销售具有国际先进水平的整车、发动机、零部件、汽车用品以及进行汽车工程技术的研究和开发,为国家高新技术企业。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达11万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,28家本地企业,1.5万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。http://new.abb.com/cn

ABB机器人与离散自动化是机器人技术、机械自动化和数字化服务的开拓者,致力于为汽车、电子、物流等各行各业提供创新的解决方案。作为全球领先的机器人及机械自动化技术供应商,我们已经交付了超过40万套机器人解决方案。我们致力于帮助不同规模的客户提高生产效率和生产柔性,简化生产流程,提升产品质量,助其走向互联、协作的未来工厂。ABB机器人与离散自动化拥有超过1万名员工,遍布于全球53个国家、100多个地区。www.abb.com/robotics

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp