随着大数据、云计算、人工智能、5G等技术的迅速发展,数字化变革正在重塑每个行业。“新基建”概念的走热,标志着与之紧密联系的各类电气行业和配电业务即将迈入新阶段。同时,由于最近10年世界经济增速的放缓和人们意识的提升,越来越多的用户将目光和关注重心从项目和设备规模上,转移到效率与安全性上,对用电关键设备提出了高效性、可靠性层面更为细致的要求。

2020年11月18日,ABB电气创新周·智慧电力峰会于厦门宸洲洲际酒店隆重召开。本次峰会邀请到多位电气领域的资深专家,聚焦创新议题,共同探讨数字化技术在智慧电力创新发展道路上的扮演的角色。同时,ABB围绕 “配电管理模式的大迁徙时代” 这一主题发布全新产品,分享在智慧配电领域的技术与成果,以及对于未来电力系统可持续发展的美好愿景。


目前,在电气行业的传统解决方案中,元器件产品缺乏数据传输与通讯等功能是亟待解决的难题。面对机遇与挑战,ABB迅速推出了ABB AbilityTM 数字化整体解决方案,帮助用户完成配电管理从功能单一、人工化、低效率的传统模式,到高度集成化、数字化、高效率的新型模式迁徙。
通过对各类传统硬件产品的升级、增加智能化带通讯功能的产品频谱,不断完善整体方案的完成度,力图为用户创造行业领先的从中压侧、低压配电侧、低压控制侧一直延伸至终端配电侧的全系列智能化通讯解决方案,并努力为用户实现设备升级、能效提升、成本节约的需求。
ABB提出了以ABB AbilityTM 数字化解决方案EDCS智能配电控制系统为主体,多种带通讯功能的智能硬件设备相结合的整体式智能解决方案,并围绕着这一方案发布了多款具备创新技术与通讯功能的产品,涵盖了从中压侧到终端用电侧的智能化带通讯产品频谱:
PCS100电压调节器保证中压变压器侧负载正常运行
在人们享受到电力所带来的便利之前,发电厂产生的高电压等级电能首先通过一次降压达到中压侧,上至20kV中压下至低电压等级的PCS100电压调节器满足暂降和暂升补偿需求,保证在特殊电力环境下,工业负荷、电动机、变频器等负载正常运行,减少电压暂降事件的损失,提高工厂运行。
低压配电侧保护类产品集成打造可靠、高质量、数字化的使用体验
二次降压到达低压配电侧,全新Tmax XT塑壳断路器具有高达1600A的极高性能和保护功能,提供全新的产品体验,最大限度地提高了易用性、集成度和物联能力,专为安全性、可靠性和高质量打造。通过ABB Ability MarketplaceTM 提供的专用软件包能够在Emax 2的生命周期内对其进行升级,定制简单、通信模块安装简便、用户界面清晰,为复杂系统带来了全新的数字体验。
同时,全新Tmax XT和Emax2对应的高性价比版本Formula ATM、Formula DSP、Formula Air也同步展出。为加强突发状况的应对性,提高用电可靠性,除了断路器产品之外,还配置多种保护类产品,包括最新型具备毫秒级快速投切能力、可实现热插拔功能、并支持多种通讯协议的双电源TruOne,两极直流1500V适用于光伏和储能行业的带通讯的隔离开关Compact 2-pole 1500VDC,以及可在高温、高湿及高电压环境条件下工作的带通讯的不间断电源产品UPS。
全面控制、精准保护、操作简单贴合使用端客户需求
二次降压后,最终达到用户的使用端,用户使用ATS-OTM_12/21D Plus时,可以通过 “插卡式” 操作,实现通讯功能,以及末端数字化应用;产品外形延续了精巧家族的一体化设计,控制器集成在本体内,外观简洁,操作更安全。CPX 125控制与保护开关集成了接触器、断路器、热继电器及智能马达保护器等多种传统控制与保护电器的功能,在一体化的集成电器上实现了多个传统低压元器件上的全面控制和精准保护特点,极大地减少了设计、安装、使用、维护的工作量。EPR CM-TCN, NFC利用智能手机应用程序,可以根据客户的需求设置创新型温度监视继电器,只需轻轻一触就可完成参数化和配置,安装时间可缩短80%。
在力求提供安全、高效、可靠的电力供应目标下,ABB与华为联合发布了电力模块2.0解决方案,旨在让智能数据中心提供稳定的供电、服务和运行时间。ABB Emax 2以紧凑的尺寸提供高性能,节约25%安装空间;能够监测断路器的健康状况并预测下一个维护日期,创新的理念与设计使得开关仅在真正需要时进行维护,从而节约20%维护频次,优化总体成本并在整个生命周期内为设备资产保驾护航,无疑将助力提升数据中心的运维效率和安全可靠运行,为新基建的高质量建设和发展赋能。
以“数字化技术引领智慧电力创新发展”为主题的行业论坛上,ABB中国电气事业部负责人赵永占, 上海电器科学研究院电器分院副院长孙吉升分别围绕 “谱写安全、智慧和可持续的未来” 和 “数字互联推进低压电器创新发展”发表了主题演讲。

ABB电气事业部智慧电力业务单元亚洲大区(中国和印度)负责人何晓晖、ABB中国电气事业部产品市场营销负责人林罡、ABB中国电气事业部数字化业务负责人蒋英代表ABB对话上海电器科学研究院电器分院副院长孙吉升,国网福建电科院能源互联网技术研究中心主管傅俪及南京大全集团技术研究院院长徐大可,共同探讨数字化技术如何引领智慧电力创新发展。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,创新之路是一条通往时间尽头的道路。只有坚持创新的理念与投入,才能保持自身的先进性。ABB创新周·智慧电力峰会再次证明了面对机遇与挑战,ABB会坚持创新,不断完善,更好地满足用户的需求,引领电气行业与社会的发展。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达11万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,28家本地企业,1.5万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: