中国厦门,2020年11月19日 - 在2020年ABB电气创新周期间, ABB推出全新设计的SoliMold中压电缆附件产品系列,全面满足用户对电缆安装附件的应用需求,从细微之处保障电力工程的高效高质。
万家灯火依靠城市电网的坚强守护。在发电厂、输电网、配电网、工厂内部等各个角落,电力电缆的身影随处可见,这一保障电力输送的地下“生命线”为城市发展提供了强劲动能。作为电缆工程最基本的配套部件,电缆附件在纵横交错的配电网络中扮演着可靠衔接、稳定过渡的关键角色。

ABB SoliMold中压电缆附件产品系列可供1-35kV工作电压场所使用,电气性能高于国家标准30%,安装时间比传统产品缩短30%,适用于电力公司、石油石化、轨道交通、风电及光伏电场、冶金、机场等大型用电场所。
ABB还将提供多种适配器及套件方案,用可靠、便捷、多样化的电缆连接解决方案满足不同客户所需,助力每个工业现场建立安全、便捷的用电环境,与中国经济共同成长。

ABB电气安装产品种类丰富,依托本土创新,满足行业客户的数字化应用及转型升级需求,为书写电气化未来夯实基础,这些解决方案包括:
- 随着城市化进程飞速发展,现代建筑群的高度和规模正在不断刷新纪录,这些宏伟建筑也对工程非结构构件的抗震性能提出了更高要求。为保证支架设计的安全合理,ABB 创新推出了Superstrut 抗震+综合装配式支吊架系统,且投保了适用于国内的建设工程设计责任保险,以可靠、节约、定制化的抗震减灾解决方案助力工程项目提升抗震安全等级,可广泛应用于地铁、工业厂房、公共建筑、地下管廊、数据中心等施工场所,大幅降低了人员、设备及建筑物的受灾风险。
- 全球每天有800万余次雷击,缺失或不当防护会造成人员伤亡、公共服务停摆,历史遗迹损坏等各类重大经济损失。ABB基于超过100年的防雷产品生产经验,遵守IEC62305标准,专为中国市场推出Furse镀铜圆钢解决方案,为中国客户提供安全可靠、高性价比的雷击保护方案。Furse雷击保护方案可以实现长效的使用寿命、更低的年使用成本、更少的维护工作量和更便捷的施工方式,从而能使人身伤亡损失的风险小于10-5,公众服务损失的风险小于10-3,文化遗传损失的风险小于10-4,是全球最安全可靠的雷电防护系统之一。
- AFX线束导管、Spec-Kon扎带和Narrow Tongue冷压端头电气辅材系列产品可应用于在地球上最恶劣环境中使用的专用设备,目前已广泛应用在高铁、城市轨道交通、机器人等高端制造业。除此之外,Ty-Rap 电缆扎带广泛用于全世界范围内的高热环境太阳能发电场和无常天气风力发电场。ETFE 扎带是所有扎带中最为坚韧的一款,作为在 NASA 火星车上固定电缆的扎带,它曾远赴火星并经受住了苛刻环境的考验。看似渺小的电气辅材产品无时不刻不在为电气设备保驾护航,以微小之基,成就伟大电力事业。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达11万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,28家本地企业,1.5万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: