ABB拓展IRB 760机器人搬运机器人系列,推出全新冲压上下料型号,为汽车冲压自动化带来快速灵活的解决方案。
ABB推出IRB 760PT机器人,进一步拓展了IRB 760工业机器人产品系列。 IRB 760PT机器人是一款柔性的冲压上下料解决方案,专为汽车工业中的高速冲压自动化应用而设计,与其他机器人冲压自动化解决方案相比,节拍时间缩短了25%。
为降低机器人和压机之间潜在的碰撞干涉风险,IRB 760PT改进了第四轴的设计,使机器人在自由活动的同时减少与夹紧器等设备发生碰撞的几率,并且此设计不会影响到机器人的正常工作范围及自由度。
IRB 760PT的有效负载为450kg,超大的负载能力使其适用性大大增加,尤其在一些老冲压线适应性改造中能够脱颖而出,避免大幅改动甚至拆建压机,从而能极大地缩短改造的时间和成本。IRB 760PT具备自动更换端拾器的功能,能够快速编程适应新产品的生产,无需大量重复设计和调试工作。
IRB 760PT是IRB 760FX和IRB 760TRX的基本组成部分。
IRB 760FX由IRB 760PT和直线第七轴组合而成。IRB 760FX适用于冲压自动化大型及中型尺寸板料生产,并且满足一些特殊工艺所需的高柔性需求,例如工件转向、倾斜和板件分张等。
两台IRB 760PT机器人可组合成10轴联动单元,形成IRB 760 双机器人Xbar高速高柔性冲压解决方案:IRB 760TRX。这是目前市场上最快的适用于长压机间距的冲压上料和下料机器人解决方案,且无需改造压机。TRX串联压机线的输出速度可达每分钟16件,是高速冲压自动化应用的理想之选。
IRB 760PT的工作范围为3.18米,与直线七轴或TRX系统配合使用时,保持工件在工序间平行移动,这有助于用户优化冲压线占用空间,降低冲压自动化线的投资成本。
ABB的StampWare软件可在机器人FlexPendant示教器上使用,以最大限度地简化操作,提高柔性和成本效益。该软件包含图形化编程向导,可有效减少操作者和机器人程序员所需的培训时间,使机器人解决方案能够快速启动和运行。
IRB 760PT还能降低购置成本。IRB 760PT按照汽车行业标准制造,坚固耐用的设计可确保较长的正常运行时间。IRB 760PT具备集成工艺线缆,配件随时可用,有助于最大程度降低维护成本。IRB 760PT可享受RoboCare保修服务,该保修服务为期三年,涵盖服务项目包括ABB互联服务,从而使ABB专家能够监控机器人并建议优化维护,以进一步提高生产效率。
ABB机器人产品管理负责人Antti Matinlauri表示:“我们推出的这款ABB最快速的冲压上下料机器人,巩固了我们的冲压自动化产品组合。在冲压上下料应用中,全新IRB 760PT机器人不仅运行更快,还优化了模具干涉,提供了一种柔性可靠的解决方案,可以快速调整适应,帮助用户轻松应对未来不断变化的生产需求。”