ABB电气方案保障上海白龙港污水处理厂升级改造

ABB电气方案保障上海白龙港污水处理厂升级改造

center

中国上海, 2021年1月11日 -上海白龙港污水处理厂是亚洲大型的污水处理厂,其二期改造项目旨在将排水能力提升至国家一级A标准。 ABB为这一世界级高标准的污水工程提供了中低压电气解决方案,包括UniGear ZS1空气绝缘金属封闭开关设备、iVD4中压开关智能化解决方案、UFES快速灭弧器、MNS 3.0低压开关柜、Emax2空气断路器、Tmax塑壳断路器和AX接触器等,助力其从容应对扩建和新建工程的用电需要,在保障稳定、连续供电的同时,实现了高效的电能管理。

上海白龙港污水处理厂位于浦东新区,是世界最大的污水处理厂之一,服务人口约712万,处理能力占上海城市污水处理能力的1/3左右,处理水量为280万立方米/日。为响应《水污染防治行动计划》(“水十条”),上海明确排水标准须从二级提升到一级A,以减轻排入长江的污染物负荷,进一步降低上海COD(化学需氧量) 污染物指标。作为上海市污水治理工程的关键环节,白龙港污水处理厂响应要求进行提标改造。

白龙港污水处理改造采用减负增容的方式,运用多模式A/A/O+辅助化学除磷工艺,深度处理部分采用混凝沉淀过滤工艺,出水采用紫外线和加氯联合消毒方式,全套处理工程的正常运作需要连续和可靠的电力供应,面对挑战,ABB的产品及方案交出了优秀的答卷。

ABB UniGear ZS1空气绝缘金属封闭开关设备的安全性能卓越,均匀电场设计有效提升开关柜的绝缘性能,可靠的五防联锁设计确保了开关柜操作的安全性;配置具有专利技术的智能传感器实现在线测温,可实时监测关键部件温度,实现开关柜健康分析管理。MNS3.0 低压开关柜可有效预防温升、过电压,保证设备的持续工作;免维护的母排和可靠的电气机械元件,有效延长开关柜使用寿命;防电弧设计和完全型式试验则保护了人员安全。

此外,改造项目采取分批实施制,部分片区需按原样进行污水处理,为确保各类管线的交替运行,需要引入有效的电能管理方案。iVD4中压开关智能化解决方案通过多维度的感知,实现对VD4真空断路器健康状态的管理;预测性维护帮助识别早期安全隐患,提前做出决策,保障供电连续性,使污水工程中管线交替得以顺畅进行。Emax 2 空气断路器的电能管理系统,可远程监视功率,提升系统效率;其搭载可集成的电能控制模块的保护脱扣器,通过评估能耗和管理负载主动节省用电量,可降低能耗约20%。

ABB电气中国总裁赵永占表示,“上海作为国际化的超级大都市,既要保障人民对生活质量提高的要求,又要保障城市的可持续发展,上海白龙港污水处理厂对于城市污水治理而言使命非凡,很高兴有机会ABB能为此次污水改造项目助一臂之力。污水处理工艺需要高安全性、可靠性的配电系统及有效的电能管理作为支撑,这些正是ABB的专长所在。我们的电气数字化技术能有效赋能各行各业,推进可持续的发展模式、推进智慧城市的建设。”

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达11万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,28家本地企业,1.5万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:

center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp