国际能源署(IEA)报告显示,工业用电占全球能源用量的37%,建筑和楼宇消耗了全球30%的能源。
电机和变频器尽管很少出现在公众的视野中,但它们几乎无处不在。从制造业的工业泵、风机和传送带、以及交通运输工具中的推进系统,到电气设备中的压缩机和建筑中的暖通空调系统,电机和变频器为我们现代生活中的大量基础应用和场景提供了动力来源。

在过去的十多年间,电机和变频器技术突飞猛进,通过当今的创新设计实现了惊人的能源效率。然而,目前依然有大量运行中的电机驱动系统(全球总计约3亿台)出现效率低下或耗能过高的问题,导致严重的能源浪费。
据独立研究机构估算,如果将这些老旧系统替换为优化过后的高能效设备,即可节省全球10%的电力消耗,相应减少的温室气体排放,将满足《巴黎协定》2040年气候目标减排量的40%以上。

“相比其他挑战,工业能源效率的提高是应对气候变化的巨大突破口,堪称隐形的气候解决方案。” ABB 集团运动控制事业部全球总裁马腾(Morten Wierod)表示,“可持续发展是ABB运营目标中的重要组成部分,也是我们为各方利益相关者创造的核心价值中的重要环节。迄今为止,ABB一直依托先进的技术,竭力为工业、建筑和交通部门的节能减排贡献力量——这些领域的能源使用量占全球能源总消耗量的近四分之三”。

诚然,诸如电动汽车和可再生能源的大量引入是行之有效的举措。 ABB集团认为,我们也需要同样重视能为全球环境和经济带来更可观效益的工业技术。
“我们始终强调,高能效电机和变频器在工业和基础设施中的大量应用,在提升社会可持续发展方面发挥着重要的作用,” 马腾补充道,“全球45%的电力用于驱动建筑楼宇和工业应用中的电机,加大电机升级换代的投入将在能效上带来丰厚的回报。”

ABB定期评估其高能效电机和变频器现有装机对全球能效的净影响。2020年,ABB电机节省了198太瓦时的电量,相当于英国年用电量的一半以上。据估计,到2023年,ABB电机和变频器将帮助全球客户每年额外节省78太瓦时的电力,这一数字几乎相当于比利时、芬兰或菲律宾各国的年耗电量,超过了智利的全年总耗电量。
政府监管政策是各国旨在提升能源效率所作的工业投资计划的主要驱动力之一。尽管欧盟定于今年实施《生态设计法规(EU 2019/1781)》,对扩大高能效电机的使用范围提出了严格的新要求,但不少国家仍未采取行动。
ABB集团表示,为了充分发掘极具经济性的变频器和电机技术将带来的巨大节能增效机遇,减少温室气体排放,所有利益相关方都可以发挥各自的关键作用:
- 公共决策者和政策法规制定者需要促进激励技术的快速普及和应用
- 各企业、城市和国家/地区要认识到在经济和环境上所获得的双重收益,并愿意主动进行投资
- 投资者倾向选择在气候应对方面更成熟的企业为投资目标。
“ABB始终以为客户交付高效的技术、产品和服务,不断创新,提高能效为己任。但仅凭这些努力本身还远远不够。我们号召所有利益相关者共同努力,实现使用能源方式的全面转变。通过群策群力,共同创新,我们可以在增效节能,应对气候变化的同时,保证所有关键设施设备的正常运转。” 马腾总结道。
ABB集团白皮书《实现巴黎协定:高能效电机和变频器在节能减排方面的核心作用》可点击此链接下载。
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达10.5万。www.abb.com
ABB运动控制事业部让世界运转,同时每天节省能源。我们持续创新,不断拓展技术疆界,赋能客户、行业和社会实现低碳未来。通过我们数字化赋能的变频器、电机和服务,客户和合作伙伴将获得更优的产品性能、安全性和可靠性。我们将行业专有知识和技术融为一体,为工业领域的广泛应用交付可靠的变频器和电机解决方案。通过遍布全球的服务渠道,我们始终紧贴客户。依托在传动链超过130年的丰富经验,我们每天都在创新前行。