ABB机器人将通过新的机器人自动化解决方案推动建筑行业走向自动化,以应对关键挑战,包括在劳动力和技能短缺的情况下,满足人们对更加经济环保的住房需求,并减少建筑施工对环境的影响。
机器人自动化在提高整个建筑行业的生产力、效率和制造柔性方面提供了巨大潜力,可实现包括模块化住宅建造和场外建筑组件制造在内的自动化生产,并完成建筑现场的机器人焊接、物料搬运以及房屋和定制结构的3D打印等任务。除了提升安全性和成本效益外,机器人应用还可以通过提高质量和减少废弃物来提升建筑的可持续性,并减少对环境的影响。
“现今使用自动化技术的建筑企业非常少,这为我们通过机器人技术改造这个行业带来了巨大潜力。与汽车制造或电子产品组装不同,建筑行业的许多技术已许久未变,正因如此,我们将针对建筑行业的主要挑战不断开发新的解决方案。”ABB机器人与离散自动化事业部总裁安世铭说,“这个新的细分市场将拓展我们的产品组合,这也是我们在电子、医疗健康、消费品、物流和食品饮料等高增长领域加速扩张的宏观战略的一部分,以满足不同行业对自动化升级日益增长的需求。”
在ABB委托对欧洲、美国和中国1900家不同规模的建筑企业进行的一项全球调查1中,91%的企业表示他们在未来10年内将面临技术人员短缺的危机,44%的企业表示目前招工十分困难。此外,42%的企业表示,提升建筑工地的健康和安全保障是首要任务,同样比例的企业表示,环境要求是建筑行业变革的关键驱动力。
81%的建筑企业表示,他们将在未来10年内引入或增加机器人技术和自动化的使用,而目前只有少数企业受益于机器人技术。在调查中,只有55%的建筑企业表示他们正在使用机器人,而在汽车行业和制造业,这一比例分别为84%和79%。
据行业预测,到2030年,全球建筑行业的产值将增长85%,达到15.5万亿美元2,而ABB机器人对未来10年机器人自动化市场潜力的内部分析表明,建筑行业关键领域(包括预制和3D打印)将实现两位数的高增长。
机器人带来新方法
随着建筑行业面临越来越多的环境监管,以及对更具成本效益的建筑的需求,机器人自动化通过提高生产质量和一致性来减少废弃物,这一点非常重要,因为据估计,运输到建筑工地的材料最终被作为废弃物处理的比例最高可达四分之一3。借助自动化和数字化解决方案,建筑商还可以通过有效的建筑设计和施工流程,在项目设计之初就预估出最终的废弃物总量。
2020年第二季度4,仅欧盟就有超过200,000个低技能和高技能工人的职位空缺。其中,建筑行业劳动力短缺问题日益突出。年轻人认为建筑行业十分危险,不愿从事相关岗位。建筑工人约占工伤的30%,与其他行业相比,他们发生致命事故的可能性可高出四倍,全世界每年约有108,000起建筑行业相关的死亡事故5。
机器人可提升建筑行业的安全性,它们可以搬运大型重物、在危险区域内施工,并采用更安全的全新施工方法。使用机器人来完成人们越来越不愿意做的重复性危险任务,意味着自动化可帮助缓解建筑行业劳动力和技术短缺危机,使建筑类岗位对年轻人更具吸引力。
“对健康、安全和可持续性发展的关注,促进了人们在机器人技术领域进行投资,而熟练劳动力的缩减意味着建筑业需要机器人来应对城市化和气候变化带来的挑战。”Atiya补充道,“我们提供专业知识、业界领先的机器人及数字化工具产品组合,并将它们置于建筑行业价值链的中心,从而为该行业提供更快速、更经济持续的自动化解决方案,同时通过利用机器人搬运大型重物,在危险区域内施工,并采用更安全的全新建筑方式,解决该行业劳动力短缺的问题。”
已投入使用的创新应用
ABB致力于提高建筑行业的生产柔性、效率和质量,一些试点项目包括在美国与Autovol公司合作的多层多单元经济适用房的墙体、地面和屋顶的自动化组装,与迅达电梯公司合作的机器人电梯安装,以及智慧城市公司(Intelligent City)的预制模块化住宅的自动化生产。其中,与智慧城市公司的合作,让其生产效率提高了15%,速度提升了38%,同时减少了30%的废弃物。
Skanska公司的机器人焊接应用通过在现场自动化制造钢筋筐,提升了质量、生产效率和安全性。这一解决方案还减少了将笨重的成品钢筋篮运输到建筑工地的成本和环境影响。
“想要找到人来完成这些困难且耗时的工作越来越难,这意味着我们必须到更远的地方去招人。”Skanska Construction技术总监Ulf Håkansson表示,“将这些任务分配给机器人可以解决这个问题,使我们能够更有效地部署员工。自动化也很契合新一代工程师的经验和能力。这些工程师在技术中成长起来,将帮助我们进一步拓展业务中机器人的应用空间。”
与此同时,ABB正与多所顶尖大学合作,共同开发新的建筑相关的自动化技术,其中包括瑞士领先的研究型大学苏黎世联邦理工学院(ETH)。在ETH,ABB为建筑和施工领域的机器人制造研究提供支持,并帮助建立了全球首个用于建筑领域的协作机器人数字化制造实验室,该实验室位于苏黎世联邦理工学院的建筑技术研究所内。
日前,奥地利建筑局MAEID在第17届威尼斯国际建筑双年展上展示了专为建筑行业开发的最新大型ABB机器人3D打印技术,以激励建筑师探索自动化和3D打印的可能性,推动创新并实现新的建筑方式。
更多信息,请访问ABB网站。全新专题讨论版块“自动化与建筑业”已上线。
12021年5月ABB建筑行业调查。由3Gem Global Market Research & Insights开展,调查对象包括来自美国、加拿大、中国、英国、德国、奥地利、瑞士、瑞典、法国和意大利的1900名不同规模企业的CEO或总经理,企业类型包括住宅和商业建筑建造商、部件供应商、承包商和分包商、建筑、设计以及咨询公司。调查于2021年4月22日至2021年5月12日进行,采用行业标准的委员会管理系统,并遵守严格的质量控制程序;提供符合通用数据保护条例、可进行双向选择、适用于终端消费者和B2B的审核机制。
2 数据来自2030年全球建筑报告(链接)
3 数据来自英国环境,食品和乡村事务部, DEFRA
4 数据来自EU
5 数据来自2015年国际劳工组织