民以食为天,食品饮料工业的现代化和品质是反映人民生活水平及国家文明程度的重要标志。作为深耕食品饮料行业的技术探索者,ABB致力于通过全球先进的自动化、数字化、智能化技术提升食品饮料行业的生产效率与产品质量,推动行业转型升级和可持续发展。
为积极响应国家“3060”碳中和、碳达峰目标, ABB携手国内乳业优质乳品标杆企业飞鹤乳业,为其多个工厂提供UniSafe中压开关柜、MDmax ST低压开关柜、PQF有源动态滤波器及ABB AbilityTM EDCS智能配电控制系统解决方案,持续高效地提供优质可靠的电力保障,最大限度满足生产线的运行和安全需求,共同打造更绿色低碳、节能环保的食品工厂,力争成为“双碳”之路的行业先锋。

飞鹤始建于1962年,从丹顶鹤故乡齐齐哈尔起步,是中国最早的奶粉企业之一。2019年11月中国飞鹤港股上市,成为港交所历史上首发市值最大的乳品企业。59年来,飞鹤一直专注于中国宝宝体质和母乳营养研究,引领行业开创多种提升奶粉对中国宝宝体质适应性的技术、配方与工艺。 在乳制品生产的过程中,如果突然失去电力供应会对产品的品质造成毁灭性打击,还会导致工时、原材料和成品严重受损,因此安全稳定的供电尤为重要。ABB凭借在食品饮料行业拥有丰富的经验,针对飞鹤的需求提供了中低压成套开关设备及解决方案,将电能安全、稳定地输送到用电端。其中,UniSafe中压开关柜作为一款集智能化与小型化为一体的空气绝缘中压开关设备,能有效增强绝缘性能,减少温升,为生产提供安全、稳定的用电保障。而MDmax ST低压开关柜作为ABB公司积累多年设计和经验所开发的产品,包含了配电、无功功率补偿、电动机控制中心(MCC)、交流变频装置等多项功能,适用于各种场合的低压配电。

此外,飞鹤还在项目中使用了ABB PQF有源动态滤波器,该产品采用电力电子技术与电网中的谐波源设备并联运行,可以监测电网中的谐波电流情况,并根据用户设定的滤波目标进行滤波,通过对电网注入相位相反的各频次谐波电流来过滤被污染的系统电流,降低设备运行损失,为系统增加更多的可靠性。 在智能化升级和数字化转型方面,为助力飞鹤乳业实现绿色制造和和智慧运维。ABB针对飞鹤希望能通过移动端随时随地了解各变电所总体的运行需求,为其提供了基于ABB AbilityTM EDCS智能配电控制系统的解决方案,该方案可通过监视进线空气断路器和主要馈出断路器的电参数和断路器参数实现能源监控和资产管理。
ABB Ability TM EDCS智能配电控制系统作为一款用于监测、优化和控制电气系统的创新型云计算平台,可通过Emax2配置TCP通讯模块和Ekip Com Hub嵌入式网关实现快速部署,帮助飞鹤以高效的方式实现电能云管理,通过移动端设备实时了解配电系统的运行状况。后期,飞鹤在哈尔滨工厂的四个变电所也将采用ABB AbilityTM EDCS智能配电控制系统,通过配电数字化实现配电设备全生命周期管理,建立安全、灵活和智能的配电网,助力打造面向未来的智慧工厂。

随着全球居民生活水平的不断提升以及人们对更高品质健康生活的追求,食品行业正在创新发展中不断变革。为积极应对食品安全、健康和绿色可持续发展的三大挑战,ABB作为全球领先的创新“食”力派企业,将继续为食品行业领域提供更高效安全的电气解决方案和能效管理技术,帮助传统食品工厂加速数字化转型,赋能食品行业的快速发展。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达10.5万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于约130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: