ABB推出全球充电最快的电动汽车充电桩

  • Terra 360充电桩可在不到三分钟的充电时间内提供100公里的续航里程
  • 是目前市场上唯一明确标明可以为四辆车同时充电的产品
  • 是加油站、城市充电站、商场停车区及汽车租赁公司等企业机构车队的理想选择

瑞士苏黎世, 2021年9月30日 - ABB 推出一款创新的一体化电动汽车充电桩——Terra 360,为市场带来最快的充电体验。ABB的新型Terra 360是一款模块化充电桩,可通过动态配电同时为多达四辆车充电。这意味着,车主们可利用该充电桩自带的多个充电枪同时充电,从而减少排队等候充电的时间。这款新型充电桩的最大输出功率为360 kW,可以在15分钟内为任何一辆电动汽车完成充电,以满足电动汽车用户的各类需求。

ABB电气电动交通业务负责人Frank Muehlon表示:“随着世界各国政府制定了利于电动汽车和充电网络发展的公共政策,以应对气候变化,人们因此对电动汽车充电基础设施,特别是对快速、便捷和易于操作的充电站的需求要远超于以往。Terra 360能够支持多元化的充电需求,是加速全球电动出行的重要一步”。

ABB集团传播及可持续发展事务负责人司伟杰(Theodor Swedjemark)则表示:“对于ABB来说,这是激动人心的一天,作为电动汽车快速充电领域的全球领导者,ABB在实现低碳社会方面发挥着重要作用。由于道路运输占全球二氧化碳排放量的近五分之一,电动汽车对于实现巴黎气候目标至关重要。ABB将以身作则,将拥有1万多辆汽车的整个公司车队替换为无排放汽车”。

center

Terra 360将于2021年底在欧洲上市,2022年将在美国、拉丁美洲和亚太地区上市。Terra 360的设计充分考虑了电动汽车车主的日常需求和期望。利用ABB 在电动汽车充电基础设施安装领域拥有的丰富经验,Terra 360在实现速度提升和灵活便捷的同时也强调了舒适性、易操作性和熟悉感。

Terra 360创新的照明系统将引导用户完成充电的全过程,并能够显示电池的充电状态及距离最佳充电时段结束前所剩余的时间。这款世界上最快的电动车充电桩同时也是无障碍设施,并具有符合人体工程学的电缆管理系统,可帮助车主用非常小的力气快速插枪充电。

除了满足个人车主在加油站、便利店和零售点的充电需求外,Terra 360还可以安装在机构的商业场所供电动车队的汽车、货车和卡车充电。支持车主灵活地在夜间为多达四辆汽车同时充电,或在白天为他们的电动汽车快速充电。 由于 Terra 360 充电桩占地面积小,因此可以被安装在空间有限的小型仓库或停车场内。

此外,Terra 360充电桩完全支持定制。用户可通过贴箔或改变LED灯带的颜色为充电器进行装饰,使外观更加个性化。同时,Terra 360充电桩还支持用户选配一块集成的27英寸广告屏幕来播放视频和图片。

ABB作为全球电动出行解决方案和充电基础设施领域的全球领导者,为电动汽车、电动和混合动力公共汽车、货车、卡车、船舶和铁路提供全方位的充电和电气化解决方案。自2010年进入电动汽车充电市场以来,ABB已经在超过88个国家和地区销售了超过460,000台充电桩,包括21,000余台直流充电桩以及440,000台交流充电桩。

center

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达10.5万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于约130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:

center

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp