- ABB亮相2021第一届石油石化工业展
- 秉持可持续发展理念,赋能石油石化行业科学降碳路径
- 贯穿设备全生命周期的服务
2021年10月20日,ABB电气携全球领先的数字化创新成果亮相在苏州举办的2021年易派客工业品展览会、石油石化工业展览会暨第六届中国石油和化工行业采购年会。本次展会以“绿色低碳,清洁安全,助推升级,赋能产业”为主题,旨在加快推动绿色低碳发展,落实做好双碳的各项工作准备,助力石油和化工企业高质量发展,助推工业企业数字化转型。
ABB电气中国总裁赵永占表示,随着能源革命的推进、中国双碳目标的提出,目前石油石化领域的行业转型升级刻不容缓,在满足经济发展需求的同时,还要解决可持续发展问题,提高能源效率,降低碳排放。ABB作为电气行业领导企业,依托精准的行业洞察以及领先的数字化能力,积极推进环保技术创新,解决用户在产业数字化转型中面临的共性问题,帮助用户识别有效的节能降碳路径,提升全生命周期管理的优势和价值创造能力。
针对石油石化行业特点和需求,在本次展会中,ABB将业界领先的ABB AbilityTM数字化方案、环保技术与百年能源领域的经验相结合,向客户展示了以电力为核心的清洁低碳、安全高效的能源解决方案。
ABB此次参展的三大核心板块为:持续创新赋能低碳之路,环保、数字赋能石油石化“新建设”,贯穿设备全生命周期的服务,全景呈现ABB通过智慧工业生态系统帮助石油石化客户用绿色低碳的方式发展业务,进行数字化转型升级的决心。
持续创新赋能低碳之路解决方案
ABB智慧能源管理解决方案践行“能源路由器”设计理念,将“源-网-荷-储-端”进行全范围连接、分析优化及控制管理。根据负荷预测情况,调节储能,实现清洁能源的最大消纳,提升能源使用高效率,实现碳减排。
化工园区是世界石油和化学工业在转型升级和创新发展中的重要方向和典型标志。针对当前园区能源管理面临的电力波动、节能降耗、巡检维护等需求, ABB AbilityTM 智慧能源管理解决方案,打造安全、绿色和智能的园区电力能源系统,确保年均停机时间小于30秒,综合能耗降低2%-6%,运维效率提升50%。
环保、数字赋能石油石化“新建设”
ABB全球首款绿色气体与SF6“共享”开关柜 - PrimeGear ZX0。SF6(六氟化硫)是一种强效温室气体,具有很高的全球变暖潜能值。PrimeGear ZX0对SF6和环保气体(干燥空气或AirPlus气体)通用,用户可在开关柜生命周期的任何时刻对绝缘气体进行环保替换,以一种简单的方式从含SF6技术过渡到无SF6技术,减少二氧化碳排放。
现场亦展示了ABB NeoGear 低压开关柜,其采用革命性叠层母排技术,一次插设计运用在中压断路器中非常成熟的梅花触头技术,完全免维护。NeoGear低压开关柜减少了25%的占地面积,20%的发热量和30%的运营成本,用更少的能耗、更安全高效的结构设计,助力用户实现节能减排。
贯穿设备全生命周期的服务解决方案
ABB专注于设备全生命周期过程中的价值演变,融汇电气设备研发、制造、服务、维护的百年经验,针对传统电力设备管理存在的局限性,推出革命性的服务产品和解决方案,帮助用户提升设备数字化管理水平、优化资源利用效率、减少设备故障和企业的运营成本。
本次展会中,ABB展示了中、低压配电设备维护保养方案、OneFit开关设备改造方案、主动型电弧故障解决方案、系统短路容量超标解决方案等,为现场的观众带来了电气设备全生命周期管理及系统优化的智慧型服务体验。
ABB在石油、天然气和化工领域拥有坚实的业绩,在全球1000多个项目中有丰富的实施经验,在中国参与了中国石油、中国石化、中国海洋石油、恒力石化的众多国家级重点项目建设。ABB将坚持数字化创新,携手用户推动可持续方案落地,赋能科学降碳路径,支持中国迈向2060年碳中和的宏伟目标。
地点:10月20日-22日,苏州国际博览中心
ABB展位:D馆D34展台

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达10.5万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于约130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: