ABB拓展SCARA机器人产品系列,支持更快速的高精度装配作业

  • 全新ABB IRB 920T SCARA机器人具有业内领先的速度和重复定位精度,适用于各类电子产品的生产制造
  • 提供更短节拍时间和高质量生产,助力电子行业客户提升新品发布效率

ABB 全新推出 IRB 920T机器人,进一步拓展SCARA 机器人产品系列。 IRB 920T具有领先的速度、精度和重复定位能力,适用于装配、拾取、物料搬运等各项任务,可满足电子行业日益复杂的生产流程和高速生产的需求。

“企业需要快速响应不断变化的客户需求,这使得SCARA机器人成为各大生产线的理想选择,其快速、精确的性能对于确保最佳的产品质量至关重要。IRB 920T搭载ABB OmniCore 控制器,是ABB新一代机器人解决方案的一部分,旨在帮助制造商把握市场需求变化,在行业竞争中领先一步。”ABB 机器人产品管理负责人Antti Matinlauri表示。

IRB 920T 的节拍时间可达 0.29 秒,领先于同级别其他 SCARA 机器人,相较于ABB IRB 910SC SCARA 机器人,速度提升了 14%,因而单位时间内可生产更多的产品。它的最大负载为 6kg,可选配450毫米、550毫米和650毫米三种工作范围。IRB 920T 可安装在生产线的任意位置,并能处理从单个部件到组装产品在内的各种装配任务。

IRB 920T 的优越性能还体现在其出色的重复定位精度。它具有业内领先的稳定性,可以在没有出错风险的情况下快速工作,并在极小或零损耗的基础上确保最高水平的产品质量。IRB 920T紧凑轻巧,节省空间的同时可提供极佳的生产柔性。它的重量仅为 24kg,比同级别其他SCARA 机器人轻 10%,无需额外材料支撑,从而降低了单元设计成本。 IRB 920T为内部走线,消除了工作区域中的电缆干扰。此外,它的占地面积也很小,使得生产区域的空间利用率进一步提升。

IRB 920T系列 SCARA 机器人已于 9 月 20 日起在全球发售。

点击此处观看视频

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp