中国天津, 2021年11月15日 - 太阳能作为一种储量巨大、可再生、无污染的清洁能源是新能源领域的主力军,在多行业脱碳方面发挥着重要作用。在建筑领域,综合利用太阳能采暖、制冷、发电不仅能有效地降低建筑物能耗且安全环保。因此,以太阳能为中心的多能互补是筑造绿色建筑的关键。被动式太阳能房屋作为太阳能住宅的一种,可在基本不利用机械设备的情况下,仅依靠建造房屋的位置、合理的空间布局及建筑的结构材料来收集、储存、分配太阳能,使室内达到合适的温度,具有高节能、高舒适、低碳环保的特点,是低能耗绿色建筑的代表。
日前,由ABB赞助天津大学建筑学院打造的R-CELLS被动式太阳能新型住宅已在第三届中国国际太阳能十项全能竞赛(SDC2021)场地建设完成,该住宅采用了ABB Cylon楼宇控制系统、ABB i-bus KNX智能家居控制系统及ABB楼宇对讲系统等智慧建筑解决方案,兼顾智能舒适、科学管理和低碳环保的需求,创造近零能耗的完美空间。R-CELLS被动式太阳能新型住宅还作为未来绿色、低碳、智能化建筑的代表亮相2021中国建筑科学大会首展并收获诸多好评。



图片来源:天津大学联队R-CELLS项目文件
R-CELLS住宅以创造正能源、全循环、零排放的 “一生健康生态住居” 为理念,采用太阳能为主要电能来源,辅以蓄电池组,在满足日常生活所需电能的基础上,可将多余电能传输至电网,实现建筑的 “零能耗” 。但对于被动式建筑而言,建筑外围护结构的达标仅是降低建筑冷热赋能的必要条件。若想实现建筑的节能降耗,提高居住舒适度,则要依靠 “智慧的大脑” ——智能楼宇控制系统。
R-CELLS被动式太阳能住宅在室内安装了供暖、新风、制冷等多个系统,尽可能提升房屋的保暖隔热和气密性。但如何对这些系统进行整体的控制管理是一个难点。为了让居住者拥有更好的生活环境,使建筑更节能,ABB为R-CELLS住宅提供了ABB Cylon楼宇控制系统集成管理平台,对住宅内的多个系统进行控制监测,实现内部系统的协调联动,让室内在一年四季都保持温度舒适、空气清新且低碳环保。

此外,为打造 “以人为本” 的居住环境,让所有设施都围绕人的整体舒适度展开,R-CELLS 住宅还采用了ABB i-bus KNX DALI技术和ABB i-HD系列楼宇对讲产品。ABB i-bus KNX DALI智能化解决方案可支持R-CELLS住宅室内每一盏灯具的调光及开闭控制,结合住宅的区域特点营造多种温馨舒适的生活场景,如聚会、烛光晚餐等。而ABB i-HD系列不仅支持可视对讲功能,还能通过智能家居的终端控制对屋内遮阳等系统进行统一管理,让居家生活更加方便。当住户卸下一天的疲惫踏进家中,通过移动设备一键设置室内的生活场景,智能化的美好生活在R-CELLS 住宅中尽可完美实现。通过ABB i-HD楼宇对讲解决方案,R-CELLS住宅还可智能化地连接ABB EVinn 7 kW交流充电桩,住户可通过在移动端安装相应的ABB配套充电运营系统预约充电、实现远程监控和远程维护,让出行更智能、更便捷。
天津大学建筑学院刘魁星教授表示:“通过采用ABB提供的一系列数字化、智能化的产品及解决方案,R-CELLS被动式太阳能住宅内的多个系统间实现了良好的交互和协调联动,使住宅整体的能源效率得到提升,实现了建筑舒适性和环保性的双赢效果,助力建筑的可持续发展,让更多回归自然的建筑成为城市的新风景”。
绿色建筑是打造可持续生态城市的关键环节。ABB电气智慧建筑亚太区负责人邹恩昌表示: “用绿色能源替代部分化石能源,通过数字科技和优化能效管理,打造智慧建筑生命体,对于实现建筑业高质量发展至关重要。ABB利用创新技术和全方位的解决方案积极赋能智慧建筑的全产业链,不断提升能源效率,降低运营成本,实现更加美好的生活空间” 。
作为智慧建筑领域的领导企业,ABB始终以电气数字化技术为核心,为未来的智慧建筑提供新的概念,想法和资源,推进建筑业绿色节能可持续的目标。欲了解更多有关ABB智慧建筑的信息,请点击: https://new.abb.com/buildings/zh/。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达10.5万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于约130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: