华能洋浦天然气热电联产项目(以下简称“华能洋浦项目”)位于海南岛洋浦港神头港区北部,是海南省“五网”基础设施建设的重要项目,旨在提高能源综合利用效率,为洋浦区内企业提供安全优质、低碳环保的综合能源供应。该项目建成后,将成为洋浦经济开发区集供热、电、冷、除盐水、压缩空气等为一体的综合能源供应中心。近期,ABB为华能洋浦项目提供了iVD4®中压智能化解决方案,结合就地部署的ABB AbilityTM资产健康管理平台,帮助打造海南智能燃机示范电厂。

华能洋浦项目是海南省基础设施建设的重点项目,电厂装机容量为2x495MW燃气—蒸汽联合循环热电联产机组。 该项目不仅要为洋浦石化功能区工业项目提供集中供热,还需实现电力资源就近保障。因此,项目方要求提供的方案首先必须保证供电可靠性与稳定性,减少工厂意外停电事故;其次,可以动态实时监测设备运行状态,确保设备运行中的合理温控;最后,智能分类排除潜在故障,监测设备健康状态。
ABB基于用户需求,携手合作伙伴为项目提供了iVD4®中压智能化解决方案。该解决方案以 VD4 真空断路器为平台,结合 ABB AbilityTM 技术,通过多维度的运行监测和分析,如断路器主回路温度监测与二次回路监测功能,帮助实现配电设备健康状态管理,提升操作连续性和可靠性;就地部署资产健康管理平台,在保证数据私密性的前提下,可帮助用户提前发现设备隐患,避免故障停机,有效降低25%-30%事故发生率,提高60% 故障响应速度,减少运维成本可达50%,保障全生命周期用电安全及可靠性,实现从被动预防到主动预测的智慧转变,形成智慧运维的闭环。
ABB电气中国总裁赵永占表示,很荣幸ABB能够参与这一示范工程,为华能洋浦项目提供领先电气产品和数字化解决方案,支持海南打造安全、稳定、绿色的智能燃机示范电厂,加快海南自贸港建设的步伐。展望未来,ABB将持续推出有针对性的创新解决方案,以更全面的方式,将各种电气设备与边缘分析和云计算相关联,并结合对行业流程和实际情况的深入洞察,满足各行业数字化转型过程中的新需求,提升运营和维护效率,提高配电稳定性,实现节能减排。
VD4进入中国市场30年来,ABB引领中国电气工业的变革与创新,累计近百万台真空断路器服务于中国。在助力中国基建的过程中,VD4在敦煌塔式熔盐光热电站、上海白龙港污水处理厂、成都天府国际机场等项目中实现了广泛应用。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达10.5万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于约130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: