• ABB为青岛伦敦杜蕾斯有限公司的三个配电室提供了ABB Ability TM EDCS数字化智能配电系统,实现从传统运维向智慧运维的全面升级。
• ABB AbilityTM EDCS系统有效地帮助青岛杜蕾斯工厂节能降耗。
• 杜蕾斯携手ABB共同打造数字化智能配电系统,进一步提升配电系统可靠性,为安全生产再加码。
随着双碳目标升级为国家战略,工业园区的低碳化转型势在必行。为进一步提升运维水平,提高配电系统的低碳化和可靠性,ABB为青岛伦敦杜蕾斯有限公司的三个配电室提供了ABB Ability TM EDCS数字化智能配电系统,实现从传统运维向智慧运维的全面升级,为其筑牢安全防线。
青岛伦敦杜蕾斯有限公司创立于1998年,是利洁时集团下属独资公司,产品主要销往中国以及多个海外国家。青岛杜蕾斯工厂拥有三座配电室,为其30余条生产线提供24小时不间断生产供电。然而,工厂内间隔最远的两座配电室相距300多米, 一个值班日下来,运维工作人员的微信步数轻松过万。并且,随着业务量的提升,工厂内传统的配电运维已无法实现优质、快速的服务目标,实现智能化运维转型迫在眉睫。
面对青岛杜蕾斯有限公司的需求,ABB为其提供了ABB Ability TM EDCS数字化智能配电系统升级方案。根据不同的配电回路和实际情况,因地制宜,量体裁衣,分别采用Emax2框架断路器,Ekip Up数字化升级套件,Ekip Com Hub、Ekip E-Hub物联网网关和IM300系列智能电表等ABB Ability TM EDCS系统全系列数字化产品,打造智能配电系统,实现了智慧运维的全面升级。
特别是通过ABB EHUB2.0数字化设备提供的断点传输功能加持,可确保数据不丢失,让运行更加安全。同时,ABB Ekip E-Hub配合IM300系列多功能电表,使工厂配电室实现了对分散配电系统电参量的全面实时监控,摒弃人工抄表的统计方法,随时生成各项配电报告,为工厂能源消耗带来全面的洞察力。
在系统投入运行后,工厂配电室运维人员通过电脑/移动端设备可随时监测配电系统运行情况,在办公室内轻松完成日常巡检工作,节省了时间和人力成本。当设备出现问题时,通过ABB Ability TM EDCS系统,运维人员还能在第一时间获取通知,快速定位故障点,合理安排时间及人员进行检修,提升工作效率。
不仅是提质增效的利器,ABB Ability TM EDCS系统还有效地帮助青岛杜蕾斯工厂节能降耗。2021年,在全国限电大背景下,青岛杜蕾斯工厂通过ABB Ability TM EDCS对系统中的能效与负载进行有效评估。在降负荷、保生产中快速响应上级供电部门号召,及时切除次要负载,保障电力调峰工作,解决工业限电背景下 “用电焦虑” 的痛点,受到当地供电部门嘉奖。 2021年4月,在完成第二期配电室全部升级改造后,青岛伦敦杜蕾斯公司通过使用ABB Ability TM EDCS系统超额完成2021年度能源节约目标,杜蕾斯工厂因此为ABB发来感谢信。
杜蕾斯携手ABB共同打造数字化智能配电系统,进一步提升配电系统可靠性,为安全生产再加码。得益于ABB Ability TM EDCS系统带来的便利,青岛杜蕾斯公司水表、气表的改造上云工作也将于2022年度开始实施,EQmatic三方表解决方案也将登陆杜蕾斯数字化云平台。
为满足行业用户不断增长的数字化转型需求,对资产和能源实现更智能、更有效的管理。ABB最新发布ABB Ability TM EAM能效与资产健康管理云平台。ABB Ability TM EAM能效与资产健康管理云平台是原有ABB Ability TM EDCS智能配电管理系统和MyRemoteCare平台的最新整合升级方案,将中低压产品能效及资产管理融为一体,帮助用户降低整体资产生命周期总投入成本,加速实现固定投资向运营投入转换。这一全新平台将逐步上市云端版、本地版以及云端+本地综合版,共三个版本,解决工业用户本地部署数字化方案的痛点,满足制药、食品饮料、化工和冶金等各行各业用户的能效及资产管理需求。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达10.5万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于约130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: