ABB推出新型无人机载天然气泄漏检测和温室气体监测系统

ABB推出新型无人机载天然气泄漏检测和温室气体监测系统

HoverGuardTM将提升管理数百万公里管道的管道运营商的安全和环境测量能力。

管道通常跨越人迹罕至的地区,以供应工业和生活用天然气。这些管道运营商必须确保其管道的安全性、完整性和可靠性,但是准确检测无味无形的天然气泄漏具有挑战性且成本高昂。ABB最新的ABB AbilityTM移动式天然气泄漏检测系统HoverGuardTM提供了比以往更快、更可靠地查找泄漏的解决方案。

HoverGuard可以快速、安全、可靠地检测、量化和绘制天然气输配管道、集输管道、存储设施和其他潜在来源100米范围内的泄漏。它会自动生成全面的数字报告,汇总结果,并可在调查后的几分钟内共享。

这款多气体检测云解决方案是ABB第一个无人机(UAV)载系统,用于在飞行过程中连续对三种主要的温室气体甲烷、二氧化碳和水蒸气进行量化。每种温室气体对环境的影响不同,并且以不同的量存在于空气中。分析仪的超快速响应和高精度使科学家和研究人员能够可靠地量化温室气体通量,这为研究影响气候和污染的复杂环境过程提供了重要的信息。

获得专利的腔增强激光吸收光谱法检测甲烷的灵敏度比传统检漏工具高1000倍以上,速度快10倍以上。这种灵敏度和速度使HoverGuard在飞行高度为40米或更高、速度大于88公里/小时时能够检测到泄漏。通过使用能够承载3公斤有效载荷的低成本商用无人机,它每分钟可以覆盖10-15倍的陆地面积。

ABB激光分析仪全球产品线经理Doug Baer博士表示:“ HoverGuard发布代表了天然气泄漏检测和环境测量方面的重要一步。以前的检测员必须依靠缓慢、定性的模拟传感器或昂贵的精密相机来发现泄漏。我们开创性的解决方案可有效探测步行或驾车无法到达的位置。无论是在偏远还是城市环境中,通过在桥梁、限制通行区或植被覆盖区、储气资产和管道等难以到达的地点周围检测和绘制天然气泄漏情况,将提高整个管道网络的安全性。”

HoverGuard通过车载MobileGuardTM、手持式MicroGuardTM和固定式EverGuardTM(将于2021年晚些时候推出)来补充ABB现有的天然气泄漏检测产品。它们均设计为独立运行。它们的结合提供了全面平台,可以在整个天然气基础设施(包括上游、中游、下游和天然气公用事业机构)中以前所未有的速度、可靠性和准确性检测、绘制和量化泄漏。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp