日前,2022年德国红点产品设计大奖名单揭晓,厦门ABB智能科技有限公司团队设计的ABB SmartTouch® 10”智能终端脱颖而出,以创新的产品设计和优秀的使用体验,成功斩获该项国际大奖。
德国红点设计大奖设立于1955年,旨在表彰世界范围内杰出的产品设计,素有设计领域的奥斯卡奖之称,是全球公认的工业设计顶级奖项之一。
此次获奖的ABB SmartTouch® 10” 是一款定位高端市场的智能终端产品,适用于居民住宅、酒店、商业楼宇等建筑类型。该产品采用10英寸高清广角屏幕,流线型外观可与墙壁紧密贴合,超薄设计搭配4款时尚不锈钢金属拉丝边框,将经典与时尚完美融合;强大的功能集成特性可同时将ABB智能家居控制、KNX功能和楼宇对讲功能集于一体,操作界面直观易懂、各项功能一目了然,仅需轻触或快速滑动菜单即可随心定制个性化智能场景,整体实现全屋互联化和交互集中化。
ABB电气智慧建筑业务亚太区负责人邹恩昌表示,ABB的目标是提升住宅、商业、公共设施等各类建筑的安全性、舒适性和可持续性,并兼顾美观。展望未来,ABB仍将不断探索技术的边界实现更多平台和解决方案的联动,从而推动建筑从“自动”向“自主”和“自治”的飞跃。
厦门ABB智能科技有限公司自成立至今积极投身智能家居和智能建筑系统的开发,近年来已斩获超过25项海外顶尖设计大奖,例如,在2020年ABB RoomTouch® 荣获德国红点奖,而IP touch 7 智能终端更是一举拿下德国红点奖、德国国家设计奖、Iconic三项国际大奖。2019年,该公司在深圳设立ABB全球开放创新中心,专注于与全球和本地的数字技术公司和初创公司开展第三方合作,重点开发包括人工智能、云服务、网络安全、智慧建筑等核心领域的业务。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达10.5万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于约130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: