- ABBPixelPaint喷涂机器人再现神童艺术家Advait Kolarkar的抽象艺术创作和Illusorr数字化设计公司的几何图形
- 独特的喷头技术带来业内领先的喷涂精度和柔性,打造更加简单可持续的高效喷涂方式
- 先进的机器人技术同时满足汽车行业对可持续性和定制化的双重需求
ABB机器人携手世界知名艺术家和机构,带来全球首辆由机器人喷涂的艺术派汽车,在车身上再现八岁印度神童Advait Kolarkar和迪拜数字化设计团队Illusorr的绘画作品。ABB获奖技术——PixelPaint无过喷技术,可在没有人工干预的前提下,完美重现Advait Kolarkar的单色漩涡绘画作品以及Illusorr的三色几何图案。
IRB 5500喷涂机器人的打印式喷头配有1000个喷嘴,能够在30分钟内完成高度复杂的艺术作品喷绘。PixelPaint解决方案具有业内领先的喷涂精度和速度,能够喷绘手工无法实现的精妙细节。点击此处观看该领先技术的介绍短片。
ABB机器人和离散自动化事业部全球总裁安世铭表示:“PixelPaint不仅仅是一次技术进步,它更是一场技术变革。它向我们完美展示了机器人自动化技术和ABB RobotStudio®软件如何在助力可持续性制造的同时,完美复刻那些饱含人性本源之美的艺术作品。在个性化消费日益盛行的今天,PixelPaint是开创性的产品,它让我们可以用可持续且低成本的喷涂方式再现所有设计作品。”
ABB突破性的PixelPaint技术重塑了喷涂工艺,也满足了汽车行业(尤其在车身外表面喷涂方面)不断增长的可持续定制化需求。在过去,车辆的多色喷漆是一个耗时费力的过程,且成本较高,车身喷涂需要经历遮蔽车身和遮蔽拆除等不同阶段。而现在,PixelPaint技术能够实现精度更高、色彩多元的设计。
通过精准控制,PixelPaint可一次性完成喷涂。这一突破性自动化技术为汽车市场打开了通往专业化和定制化喷涂的大门。
负责设计阿斯顿•马丁Vanquish以及近期突破性车型捷豹I-Pace的著名汽车设计师Ian Callum表示:“每一辆车都有其特别之处。人们对自己的车是有感情的,因此个性化设计愈发重要。事实上,我现在合作的客户们就希望得到全个性化设计的车辆。PixelPaint可以为汽车提供各式各样充满新意的个性化设计,这令人惊叹。”
PixelPaint技术提升了制造的可持续性,喷涂过程中无需使用遮蔽材料和额外通风,在减少有害物排放的同时实现了节水和节能。通过ABB RobotStudio编程软件,喷头紧沿车身工作,确保了油漆100%应用于车身表面而不会飞散。即使是多色喷涂也能一次性快速完成。不仅可以帮助汽车制造商将生产时间减半,还可以降低成本达60%。
此辆艺术车翻新自一辆在2021年夏天德国洪灾中受损的大众SUV。通过受损车辆的循环利用,ABB再次践行了其推动可持续发展的承诺。
ABB助力汽车制造业转型
全球汽车行业正处于关键转型期。ABB始终走在智能制造技术发展的前沿来支持全球汽车制造业的发展。这一转变将促使更多的机器人与其他技术结合使用,比如自主移动机器人。这将使ABB的汽车客户能够优化不同设备之间的组件交付过程,通过使用像PixelPaint这样集成、可扩展、模块化的生产单元,确保柔性生产,以满足各类需求。
安世铭补充道:“我们正处于汽车行业史上至关重要的十年,这将是一个新时代的开端。面临电动汽车转型的趋势,汽车制造商需要考虑全新的工作方式。我们正努力支持行业转型。我相信,有了柔性自动化,可持续交通将很快成为现实。”

艺术家简介
Advait Kolarkar
Advait Kolarkar年仅八岁,艺术作品在国际上享有盛誉。他的作品风格抽象,千变万化。他善于运用丰富的形状、复杂的设计和大胆交织的线条。2022年5月12日至22日,Advait将在伦敦Gagliardi画廊举办个人作品展。
Illusorr
Illusorr是一个位于迪拜的全球数字化设计团队。创意团队成员来自建筑与设计的前沿领域。他们的数字化设计灵感来源于自然和科幻小说。
Ian Callum简介
Ian Callum(CBE)是一名英国汽车设计师,曾在福特、TWR、阿斯顿·马丁和捷豹路虎任职。他曾在捷豹路虎担任了20年的设计总监,在此期间设计了X-Type、XJ、S-Type、F-Pace和I-Pace等车型。2006年他荣获英国皇家艺术协会颁发的皇家工业设计师(RDI)奖。2019年女王生日宴上获获大英帝国司令勋章(CBE),以表彰其在英国汽车行业的杰出表现。 2019年,Ian Callum成立了自己的同名汽车与产品设计公司CALLUM。