ABB推出最高速五轴Delta机器人,用于轻量级产品拾取、包装和重新定位

ABB推出最高速五轴Delta机器人,用于轻量级产品拾取、包装和重新定位

  • FlexPicker IRB 365新型拾取机器人是同类产品中速度最快的拾取和包装机器人,负载达1.5千克
  • 高灵活性,适用于上架包装、包裹分拣和瓶装搬运等一系列应用
  • ABB PickMaster® Twin软件可将调试时间从几天缩短至几小时

ABB全新推出IRB 365,扩展其FlexPicker® 并联机器人产品组合。该五轴机器人负载达1.5千克,与同类产品相比,兼具灵活与高速的优势,可用于已包装的轻量产品的重复定位,如饼干、巧克力、辣椒、糖果、小瓶和包裹。

为了应对电子商务的兴起和市场对货架易包装商品的需求提升,ABB针对食品和饮料、制药和消费品等对生产线速度和适应性提出严格要求的应用推出了IRB 365。

“IRB 365可以以每分钟90次的速度拾取、重新定位和放置重达1千克的产品。”ABB机器人全球产品经理Roy Fraser表示。“客户发现,网上购物的增长推动了市场对现成包装商品的需求,因此我们开发了一种新型Delta机器人,它将迎接这一挑战。IRB 365机器人每分钟可以处理更多产品,因此生产率更高,同时也节省了时间和精力,提升了生产效率。”

IRB 365可满足从产品重新定位、顶部装载和二次包装,到瓶装搬运、整理、3D分拣、进给和包裹分拣等各种应用。该系统由OmniCoreTM C30控制器(市场上最小型的Delta机器人控制器)驱动,提供一流的运动控制、内置数字连接和1000多种附加软硬件功能,可随时满足未来的需求和要求。

通过ABB PickMaster® Twin软件,IRB 365可利用数字孪生技术在数小时内集成至包装线,同时将转换时间从数小时减少到数分钟。

作为ABB拣选和包装机器人产品组合的最新成员,IRB 365可以与包括IRB 390在内的其他机器人配对,以拣选、搬运和包装从10克以下到15千克的有效载荷。

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp