- 除了广泛的电气化、自动化和数字化解决方案外,Salares Norte项目追加订购了ABB Ability™ Genix工业分析与人工智能套件
- Gold Fields将能够坐镇1300公里外的圣地亚哥办事处监控安第斯山脉的金银矿
- 该矿业公司全面拥抱智能化数据分析技术,通过实时汇总来自25个系统的数据来提高生产力和可持续性
ABB正在为Gold Fields的智利Salares Norte项目安装企业级数字化平台ABB Ability™ Genix 工业分析与人工智能套件以推动高效、可持续的远程运营。

该金银矿位于阿塔卡马沙漠中,四周安第斯山脉群峰环绕,海拔高度在4200米至4900米之间。矿山距离驻扎智利首府圣地亚哥的远程监控中心1300公里,为此Gold Fields专门引进了ABB Ability™ Genix套件。有了该技术,Gold Fields就能够第一时间获取数据洞见,帮助提高工业生产力和运营绩效,同时降低成本。远程连接将有助于精简矿场所需的现场作业人员,从而提升生产安全。

ABB Ability™ Genix将工业分析技术和人工智能的强大力量结合在一起,跨职能领域整合了25个工程、运营和信息技术系统,例如矿山、加工、地质和勘探、资产管理、金融、法务和人力资源等。
以数据采集和跨职能数据整合为切入点,ABB Ability™ Genix消除了运营、业务和工程系统的隔阂,通过先进的分析方法收集和关联数据,然后将其转换为有意义的信息,从而提高业务决策的质量来改善生产力。
ABB Ability™ Genix强大的可视化和分析能力可以为Gold Fields提供报告所需的多种信息,帮助其践行环境承诺,达成“成为绿色金矿开采全球领导者”的愿景。
“Salares Norte项目部署了高标准的工业软件和数字化技术,这有助于克服其位置偏远——哪怕最近的阿尔马格罗镇也在180公里以外,以及由于高海拔和恶劣气候条件而增加的进场作业难度等挑战,” Gold Fields项目总监Max Combes表示,“它需要在圣地亚哥远程监控中心部署一种解决方案,可以整合和关联来自许多系统的信息,包括智利常见的一些系统,并执行数据分析。ABB是公认的数字化合作伙伴,而Ability™ Genix则能够在此项目中进一步释放数据的力量。”
ABB将在Salares Norte项目中提供集成电气化、自动化和数字化解决方案, ABB Ability™ Genix将高效完成全面调试,通过结合工程和信息技术数据进行多维度决策,帮助Gold Fields更好地利用运营数据。
在Salares Norte项目早期,ABB已经部署了ABB Ability™ MineOptimize解决方案来提供集成电力和自动化系统,包括六个电气室和一套过程与电力控制装置,均由ABB Ability™ System 800xA分布式控制系统统一控制,例如电源和过程控制库以及摄像头连接(嵌入在控制平台中的ABB视频系统,用于优化过程监控)。此外,还使用ABB Ability™ Knowledge Manager知识管理器以通过工厂信息管理系统(PIMS)和Ability™ Asset Vista工业设备智慧化管理解决方案来管理信息生成。
ABB的供货范围还包括动态过程模拟器来审查工厂控制逻辑,从而缩短调试时间并帮助Gold Fields培训操作员来掌握高水平运营所需的操作技能。
Salares Norte项目预计将在最初的11年开采期内产出370万盎司黄金。作业涉及矿石开采的钻井、爆破、装载和运输方法,装机年产能达200万吨。