黑龙江紫金铜业有限公司是紫金矿业集团全资子公司,其铜冶炼项目总投资约40亿元,2017年5月开工, 2020年2月建成投产,最大产能为年产15万吨标准阴极铜、60万吨硫酸、3吨黄金、50吨白银。该项目规划要求配置综合能源管理系统,对能源数据进行采集、监控和分析,实现能源供给安全可靠、能耗分析和优化、能源预测、节能减排、数字化运维等功能,目标要求单位产能能耗比同行下降15%以上,人工运维管理成本下降20%以上。
ABB为紫金铜业提供eEMS studio数字化能效管理解决方案,实现了对电力系统能源、动力燃气系统能源、水系统能源的全面综合监控和智能管理。据评估1,不仅帮助客户实现降低15%以上用能成本,也降低了人工运维成本25%以上。同时,该方案平台提供工业标准接口方式,支持与分散控制系统(DCS)进行集成,实时提供生产工艺流程中涉及的各个动力设备运行状态、能耗数据等信息,为工业流程控制提供了可靠的决策依据。
ABB电气中国副总裁杨嵘表示,ABB持续推进数字化创新和可持续发展,通过将绿色化、低碳化、循环化理念融入整个价值链,聚焦提质增效和节能减排,拓展行业应用场景,为能源、工业、交通和基础设施等领域的众多客户提供了领先的数字化、智能化解决方案,积极推动行业与社会的绿色转型。
ABB eEMS studio数字化能效管理解决方案由企业网络云服务器、本地数据服务器、后台工作站、通讯管理机、数据采集单元、计算机局域网络及软件构成,通过本地监控软件对用户的各种能耗进行实时监控和能效分析,提高能源供给可靠性和效率,帮助用户实现节能减排,提高经济效益。

在结构上,总站、各配电室均设立独立的监控系统,同时设立总的能源监控中心,组成环形网络;水、汽能源数据分别接入附近各站的监控系统。在设备层,主要采用ABB IM300智能电表、UMC马达保护器、变频器、空气断路器、有源动态滤波器等电气设备,现场配有水表和气表等其它能耗介质采集仪表。另外,还在低压配电柜重要回路侧配置红外监测设备,实现负荷温度实时监测与保护。
在中国自动化学会主办的2022中国自动化产业年会(CAIAC2022)评选中,ABB eEMS studio数字化能效管理解决方案荣获“2021中国自动化领域年度最具价值解决方案”。
1该平台方案根据不同行业类型客户现场应用情况其节能效果可能存在一定数值上的偏差,可联系咨询ABB技术团队 400-820-9696。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达10.5万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于约130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: