- 订单额为82亿美元,同比增长4%,按可比口径增长16%
- 销售收入为74亿美元,同比增长5%,按可比口径增长18%
- 运营利润为7.08亿美元,利润率为9.6%
- 运营息税摊销前利润为12.31亿美元,利润率为16.6%
- 基本每股收益为0.19美元,下降41%
- 经营活动现金流为7.91亿美元
|
关键数据 |
||||||||
|
变化 |
变化 |
|||||||
|
(单位:百万美元,或另行标注) |
2022年 第三季度 |
2021年 第三季度 |
美元 |
按可比口径 |
2022年 前9个月 |
2021年 前9个月 |
美元 |
按可比口径 |
|
订单额 |
8,188 |
7,866 |
4% |
16% |
26,368 |
23,611 |
12% |
22% |
|
销售收入 |
7,406 |
7,028 |
5% |
18% |
21,622 |
21,378 |
1% |
10% |
|
毛利润 |
2,481 |
2,294 |
8% |
7,052 |
7,070 |
0% |
||
|
占销售收入比例 |
33.5% |
32.6% |
+0.9 pts |
32.6% |
33.1% |
-0.5 pts |
||
|
运营利润 |
708 |
852 |
-17% |
2,152 |
2,743 |
-22% |
||
|
运营息税摊销前利润 |
1,231 |
1,062 |
16% |
27% |
3,364 |
3,134 |
7% |
15% |
|
占运营收入比例 |
16.6% |
15.1% |
+1.5 pts |
15.5% |
14.6% |
+0.9 pts |
||
|
持续经营活动利润(税后) |
420 |
687 |
-39% |
1,469 |
2,027 |
-28% |
||
|
归属于ABB的净利润 |
360 |
652 |
-45% |
1,343 |
1,906 |
-30% |
||
|
基本每股收益(美元) |
0.19 |
0.33 |
-41% |
0.70 |
0.95 |
-26% |
||
|
经营活动现金流 |
791 |
1,104 |
-28% |
600 |
2,310 |
-74% |
||
|
持续经营活动现金流 |
793 |
1,119 |
-29% |
614 |
2,305 |
-73% |
||
ABB集团首席执行官罗必昂表示:
第三季度,我们的订单额实现高增长,销售收入强劲增长,利润率创历史新高。我们看到潜在的客户需求没有重大变化,2023年利润率目标很有可能提前一年实现,ABB Way运营模式的真正价值正开始显现。
CEO概述
2022年第三季度我们有几项积极收获:订单额强劲增长4%(按可比口径增长16%),导致订单出货比连续第七个季度超过1。零部件供应紧张问题逐步缓解,促进了客户交付,同时中国疫情封控带来的不利影响也显著降低,这些都为销售收入的增长带来了有力支撑。
我很高兴看到,运营息税摊销前利润同比增长16%,运营息税摊销前利润率高达16.6%,且所有事业部均有增长。这一出色业绩得益于我们提高产量、改进运营和执行良好的定价策略,抵消了原材料、运费和劳动力相关的成本上涨。这标志着我们更强调责任、透明和速度的新工作方式,正在真正生根发芽。值得自豪的一点是,我们很可能将在2022年实现至少15%的运营息税摊销前利润率目标,比计划提前一年。
我也很高兴看到我们的经营活动现金流达到7.91亿美元,高于上一季度的水平,预计第四季度还会进一步提高。
所有地区的订单额均实现增长,尤以美洲地区增长最为强劲。欧洲总体增长强劲,虽然德国部分客户的库存在一定程度上调整至正常水平。亚洲、中东及非洲地区也实现增长,尽管中国市场出现疲软。
本季度客户需求处于较高水平,除离散行业外的大多数业务领域总体实现稳定到积极发展。在离散行业中,我们注意到一些客户随着供应问题的缓解,预期交货周期缩短,因而将其订单模式恢复正常水平。总体而言,短周期流程业务和系统驱动型业务的需求都有所增加。汇率变化对所有业务的订单总额都产生影响,但潜在客户需求有所增长。总体来看,我们的储备订单仍保持在194亿美元的高位。
运营利润总计为7.08亿美元,同比下降17% (按固定汇率下降7%)。这包括与Kusile项目遗留事项有关的约3.25亿美元的非经营性费用拨备,预计今后几个季度还将对现金流产生类似影响。此项目获得于2015年,我们正在解决与该项目相关的这一问题。新的ABB Way运营模式以我们的行为准则为指引,成为定期的、透明的业务回顾的一部分。
我很高兴看到本季度推进多项业务组合管理,特别是运动控制事业部NEMA电机业务单元和牵引业务单元签订了两个收购项目,这将进一步巩固其领先的市场地位。过程自动化事业部加大投资,深化与加拿大Hydrogen Optimized公司的战略合作也是一大亮点,双方的合作开始于2020年,我们正在共同推进经济的大规模绿色制氢系统的部署,以帮助减排困难行业加快脱碳进程。
我们还宣布提前将持有的日立能源合资公司19.9%的剩余股份出售给日立,日立行使了2018年达成的看涨期权。我们预计此次出售不会带来任何重大收益或损失,预计到2022年第四季度交易完成时,现金净流入将达约14亿美元。这将进一步加强我们的资产负债表,并在资本配置决策方面给予我们更多的灵活性。在电动交通领域,鉴于当前资本市场的波动,我们不再期待实现年内上市,但仍将继续致力于推进该业务上市的计划。最后,在第三季度结束后,我们将奥赛能股份作为实物股息派发给股东。我很高兴在奥赛能上市首个交易日,与其管理团队一同在瑞士证券交易所敲钟,祝愿该团队作为一个独立的上市公司取得更大的成功。
ABB集团首席执行官 罗必昂
前景展望
受去年同期销售收入较高影响,我们预计2022年第四季度销售收入按可比口径将实现低两位数增长。预计运营息税摊销前利润率会相应下降。
2022年全年,我们很可能提前实现2023年运营息税摊销前利润率至少15%的目标,这得益于我们将垂直化运营模式和绩效文化充分融入所有部门带来工作效率的提高以及强大的营收执行力。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达10.5万。