东风浩荡,潮涌浦江。11月5日,第五届中国国际进口博览会在“四叶草”——国家会展中心(上海)再次绽放。五年来,进博会已成为全球共享中国发展机遇的重要平台,新发展格局的示范窗口。ABB电气五赴进博之约,以“数字赋能,共创绿色低碳未来”为主题,全面展示在智慧能源、智慧工业、智慧建筑、智慧家居、智慧交通等领域一系列先进的技术产品和解决方案,并通过众多与中国企业的共创案例展现ABB以创新技术驱动绿色高质量发展的贡献价值和无限潜能。
ABB电气中国总裁赵永占表示,“进博会作为推动国家构建国内国际双循环和高质量发展的重要窗口,释放大量机遇动力,也为ABB提供了一个充分展示创新实力和先进技术的卓越平台。作为全球技术领导企业,ABB将持续深耕中国市场,加快创新步伐,推动各行各业的数字化转型升级和高质量发展,赋能绿色低碳未来。”
构建清洁低碳、安全高效的能源系统
随着数字技术的全面发展,实现新一代能源系统和互联网技术的深度融合,已成为能源转型的重要技术支撑,是实现“3060”双碳目标的根本途径。本届进博会的智慧能源区域,ABB所展示的ABB Ability™ 智慧能源管理系统以能源供应稳定性和最低碳排为目标,致力打造绿色低碳、智能高效、安全舒适的智慧园区。

ABB Ability™ 智慧能源管理系统可对光伏发电 、储能电池、充电桩、空调、照明等园区能源要素进行综合调优管理,该方案采用多策略精准柔性调控技术,基于园区全局视角出发,在减少碳排放的基础上,以适配新型电力系统和提升园区能源安全为目标,进行 “源 -网 -荷 -储” 多策略精准调控,将 “源随荷动” 的模式转变为 “源荷互动” 协同运作,实现分布式清洁能源最大化的就地消纳,降低能源成本,释放碳减排潜力。该方案亦能打造弹性配电网,为国家打造新型电力系统服务。
为让用户以更加直观、沉浸式的方式了解ABB Ability™ 智慧能源管理系统及ABB Ability TM EAM能效与资产健康管理平台等数字化系统赋能绿色园区建设的实例举措。在本次进博会现场的智慧运维MR体验中心,ABB通过混合现实技术(Mixed Reality),以ABB厦门工业中心概况为例,生动展示了ABB以创新技术推动智慧绿色园区建设,为安全生产经营保驾护航的运行状况,包括园区能源与资产的使用情况、碳排放、工厂设备健康信息等, 均以全息影像的方式生动呈现。

构建智能高效的充电基础设施体系是打造绿色智慧园区过程中不可或缺的重要一环。本次进博会上,ABB电动交通重点展示了其新进研发的ABB 480kW大功率液冷超充系统。
该系统由深圳ABB电动交通研发中心自主研发制造,最大输出功率为480kW,峰值输出电流高达到650A,可兼容未来800V及以上的高电压平台的新车型,实现充电5分钟续航200公里,同时为四辆车进行充电,减少充电排队等候时间。除了速度优势,该产品的使用也非常灵活便捷,在符合人体工程学的电缆管理系统同时,超充桩通过使用液冷技术,降低了终端枪线50%的重量,线缆外径小于28mm,可帮助车主轻松快速插拔充电枪,实现快速充电。ABB 480kW大功率液冷超充系统具有 “超快速补能 “的特性,可有效缓解充电慢、续航焦虑等难题,为绿色出行带来全新变革。

打造工业“大脑”,践行智慧制造
作为电气行业领导者,ABB持续不断地推出有针对性的创新解决方案,可满足各行业在数字化转型过程中的新需求。在智慧工业展区,ABB所展示轻量化的数字化解决方案,呈现了完整的智能配电架构;从中压侧的资产管理、低压侧的能效与资产管理、到楼宇控制和终端配电侧的能耗管理,最终通过嵌入式或外置式网关,全部集成到ABB Ability EAM能效与资产健康管理方案,通过云平台实现了完整的带通讯电气产品的智能化解决方案,拓展技术疆界,实现智慧制造。
ABB Ability EAM能效与资产健康管理云平台,可提供资产和电力系统状态的全远程可视化,帮助使用者洞察设备运行状态,随时掌握设备的实际健康状态,尽可能将成本和风险降低,大大提高整个运行的性能和安全性。。ABB通过 “即插即用” 的数字化方案交付精准价值,目前已为众多高校、医院、企业,如山东国舜建设集团、青海湖盐田圆通钾肥有限公司、漯河市中心医院、山东小松集团、河南科技大学西苑校区等合作伙伴实现了配电系统的数字化改造,充分挖掘数字化潜力,助力其提升效率、降低成本、提高安全性与核心竞争力。

开启智慧建筑、智慧家居新生态
让建筑更低碳,更舒适、更智能是ABB多年来的前进方向。作为智慧建筑领域的领导者和创新企业,ABB致力于以电气化、数字化和智能化技术为核心,为未来的智慧建筑解决方案提供新的概念、想法和资源,在提升建筑楼宇能源效率、节能降耗、降低运营成本的同时基于 “以人为本” 的理念,加强人与建筑间的相互作用,让建筑更智能,设计更美观,用户更舒适。
绿色建筑,始于能效而不止于能效。在智慧建筑展区,ABB呈现了将数字化领域智慧与可持续性的完整解决方案应用于住宅、办公楼、机场、酒店、医院等一系列建筑内的成功案例。从悉尼的卡萨卡佩斯联排房屋到波茨坦湖滨别墅再到成都天府机场,ABB不断利用数字化智慧建筑解决方案优化能效管理,实现节能降耗,提高运营管理效率。ABB智慧楼宇系统不仅能对楼宇的暖通空调、照明、遮阳等系统进行控制并可无缝对接ABB 智慧能源管理平台,节省30%的用电运营成本和25%的能源成本。ABB i-bus® KNX智能建筑控制系统能满足智慧建筑及智能家居的应用需求,以稳定可靠的KNX总线技术将多种功能整合成为场景式应用,为用户构建一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。

在万物互联的时代,智慧家居的普及已成为理想生活的新标签。ABB 围绕舒适、安全和可持续的理念研发设计了一系列智能解决方案,覆盖了智慧家居的多种应用场景。ABB可视门禁对讲系统,可为业主和物业提供高安全性、高私密性的对讲应用,是家居安全的守卫者。该对讲系统既可适用于有线门禁对讲系统的新建小区,亦可用于改造住宅的无线门禁对讲系统,完成老旧小区到智慧社区的升级蜕变,完美解决各类住宅业主对安全出入管制的需求。随着人们对美好生活品质提升的需求提升,ABB在提供住宅小区出入门禁对讲解决方案的基础上,针对住户居家环境,提供了一整套符合KNX有线、i-家无线的解决方案,帮助住户打造安全舒适、可成长的家居环境,进阶智慧家居新生活。

ABB电气积极探索构建低碳、绿色、智慧的发展道路,在做好碳中和目标的赋能者的同时携手用户推动可持续方案落地,支持中国迈向2060年碳中和的宏伟目标。欢迎莅临ABB展台H4.1 C5-01展区,参观交流。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达11万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,28家本地企业,1.5万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: